This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:几天后消耗量会增加

Guru**** 2383320 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1046811/cc3135mod-consumption-increases-after-some-days

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135

您好!

我们有20个同等器件的测试设置、其中包含 CC3135模块(NWP 4.11.0.0、MAC 3.7.0.1、PHY 3.1.0.26、ROM 8738)。 我有有关设置、过程和测试结果的详细报告(如果需要、可供您查看)、下面只是观察到的问题的摘要:

现在和之后、几天后、随机器件的功耗显著增加、平均电流从6.5mA 增加到16mA。 我们已经深入地发现 CC3135MOD 是增加其功耗的器件。 我想强调的是、模块本身始终正常运行、但是、对于我们的器件、消耗量必须保持在较低的水平。

为了将功耗恢复到正常水平、只需取消模块的关联并将其重新关联到 WiFi AP 即可。 然后几天的消费水平再次正常(时间间隔不同)。

除了前面提到的测试报告和更多详细信息、我还可以在增加消耗模式期间以及恢复正常后为您提供捕获的 WiFi 流量。 不要犹豫、告诉我应该为您提供哪些数据、以便进行有效调查。

我想知道这是否是大家知道的问题、以及是否有任何活动要解决这个问题。

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是 AP 的 IOP 问题。

    您使用的是什么供应商和型号?

    这里的监听器很好、但也有 NWP 日志和 MAC 固件日志。

    请尝试捕获 NWP 日志(请参阅编程人员指南(https://www.ti.com/lit/swru455)第20章中的详细信息)。

    还需要 MAC 日志。 该过程与 NWP 相同、但引脚为60、而不是62。

    由于它是 cc3135、而不是 cc3225、因此您不需要在软件上进行任何 MUD 操作、您已经将这些代码混合出来了。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    感谢您的快速响应。

    请查找随附的 zip 文件、其中包含 MAC 和 NWP 的调试输出。 我们仍在努力捕获监听器日志。

    附件还显示了电流消耗测量的结果。 所有日志都是同时获取的。 最初、WiFi 模块连接到服务器、然后我开始将模式改回断电模式、并恢复到完全操作模式。 您可以在上述电流测量中看到这些事件的功耗步骤。

    如果您需要进一步的详细信息(在监听数据旁边)、请随时通知我。

    谢谢、祝你一切顺利。

    e2e.ti.com/.../CC3135_5F00_Consumption.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MAC 记录器显示您的环境中充满了多播/广播帧。

    在每个信标之后(102.3mSec 分开)、MAC 固件会在一个链中获得许多广播、这就是使其在高功率下完全唤醒的原因。

    空气嗅探器日志也会证明这一点。

    在此环境中、我们没有太多工作可以做(其他芯片组的行为也应该相似)。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    感谢您的回答。

    我不确定这些广播是导致消费增加的(主要)原因。
    让我怀疑的是、我们设置了20个相同的器件、物理位置彼此靠近(在同一办公桌上)。 它们具有相同的 WiFi 配置(相同的 SSID、DTIM 等)。 但是、观察到的消费量增加是随机发生的、每天只有很少的消耗量。

    在器件与 AP 取消关联并关联后、消耗水平立即下降到正常水平。 当在第一个器件上完成此"恢复"时、这当然不会影响其余器件。 需要在每个上执行取消关联和关联。
    之后、这些器件在几天内再次正常消耗... 在平均时间内、其他几个方面会出现增加。 随机变化。

    如果广播是原因、我希望所有器件的行为都非常相似。


    我在前一条消息中发送的日志是在另一个具有公开调试输出的硬件上捕获的(此外、位于另一个房间内、连接到另一个 AP)。 我们所做的是将此"调试器件"移至前面提到的20个器件、并对其应用相同的设置。
    您可以在接下来的几天内从该设备获得新的完整日志集。


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    我同意广播不是唯一的贡献者、因为其他设备也应该经历类似的行为。

    此外、如果在广播仍然传输的情况下重新关联、则应立即导致高功耗。

    当您有更多日志时、请告诉我。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我设置了一些自动脚本并捕获了可疑事件。 它仅持续3秒(请参阅下面的功耗图)、但该数据可能仍然有用。

    zip https://drive.google.com/file/d/1jis5fFpm2F-ekR-m2Highk8eNvnvKkK8中提供的日志 收集了30分钟、事件在7分钟后发生。

    output.csv 文件包含电流消耗数据、421秒后此事件将出现在其中(时间戳421094.56)。 日志记录从脚本开始、逐个启动日志捕获项目、因此、文件中的相关项目之间可能存在轻微的时间偏移(我认为< 1秒)。

    感谢您的任何反馈。

    我将继续收集关键事件的日志...


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    日志有点损坏、因此很难看到。 此外、MAC 日志似乎很短。

    您能否详细说明基站和 AP 的 MAC 地址?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    再次感谢您的快速响应。

    器件的 MAC 为34:03:DE:11:bb:d6、AP 的 MAC 01:00:5e:00:fb。

    可能是我采用的读取 UART 数据方法不适合该波特率。 我将对此进行调查。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MAC 01:00:5e:00:00:fb 只是多播、而不是 AP MAC。

    根据 DUT、您的 AP 是具有 MAC BA:fb:E4:84:82:21的 Ubiquiti。

    420秒后、我在监听器中看不到什么奇怪的东西、但问题是 gLogger 还向我展示了它所连接的 AP 的 TSF、而 TSF 远不及监听器中显示的 Ubiquiti 的 TSF。 它必须相同。

    您可以进行双重检查吗?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi

    我更改了 UART 数据读数(现在使用 PuTTY)、并捕获了下面所附的相同3秒增加电流消耗的情况。

    日志 zip: https://drive.google.com/file/d/1rIk13RhCC81UKpnKDZjwA3pt15TrYvzq

    此事件在启动后682秒发生。

    硬件设置保持不变。

    希望日志内容现在保持一致且更有用?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个已完全损坏、但我可以恢复之前发生的一个、从一开始~420秒。

    标记为 MAC 的日志实际上是 NWP、反之亦然。

    无论如何、我无法观察到 MAC 或 NWP 上的任何奇怪行为。

    这两种模式似乎都进入 ELP/SLEEP 模式、而唤醒模式仅用于接收信标和多播信号。

    此外、10mA 的值似乎也很奇怪、因为如果我记住正确、NWP/MAC 在工作时通常会消耗~20mA 的电流。

    您是仅探测 CC3135的电流、还是同时探测您的 MCU?

    Shlomi