您好、支持团队、
我们的产品使用 CC3220SF SoC。
应用场景:
当 PCBA 进入生产测试模式时、PC 程序将向 CC3220SF 固件发送 UART 命令、然后固件将更改并固定 RF 频率为24XXMHz、例如:2402MHz。
PC 程序将测试三个射频频率:2402MHz、2440MHz、2478MHz。 每个射频频率、PC 程序将通过仪器测量频率值和功率值。
我的问题:
在 simplelink_cc32xx_sdk_4_30_00_06代码中,这些代码引用了有关频率变化的代码,并且是固定的?
如果没有参考代码、您能教我如何实现此目标吗?