This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:如何通过固件代码(使用 TI-RTOS)为生产测试固定射频频率?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1046736/cc3220sf-how-to-fixed-rf-frequency-by-firmware-code-with-ti-rtos-for-production-test

器件型号:CC3220SF

您好、支持团队、

 

我们的产品使用 CC3220SF SoC。

应用场景:

当 PCBA 进入生产测试模式时、PC 程序将向 CC3220SF 固件发送 UART 命令、然后固件将更改并固定 RF 频率为24XXMHz、例如:2402MHz。

PC 程序将测试三个射频频率:2402MHz、2440MHz、2478MHz。 每个射频频率、PC 程序将通过仪器测量频率值和功率值。

 

 

我的问题:

在 simplelink_cc32xx_sdk_4_30_00_06代码中,这些代码引用了有关频率变化的代码,并且是固定的?

如果没有参考代码、您能教我如何实现此目标吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于射频测试、通常使用无线电工具(当前版本 CC3xxxRadioTool-1.0.3.18)。 您可以从 CC32xx SDK 网页下载无线电工具。 如果您希望在本例中将类似功能实施到您自己的固件中、请参阅源文件\源项目\无线电 工具工具_CC32xxSF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS\无线电 工具安装目录。

    BTW... 您希望如何通过 PC 程序测量射频? 对于此工作、您需要使用射频测量设备、例如射频检测器的频谱分析仪。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan:

    我们的 PCBA 返回生产线办公室、我们将执行包括 MEMS 传感器和其他器件测试的电子测试。

    我们通过频谱分析仪自动使用 PC 程序检查射频功率和频率。

     

    用于量产线测试。

     

    此致、

    Lishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为最好的方法是在固件中实现射频测试功能(请参阅文件 radotol.c/h 的内容)。 在生产过程中、您将将固件切换到"特殊"模式、然后您将完成所有测试。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan:

    感谢您的建议。

    此致、

    Lishen