This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:定制板上的无线电工具连接

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3200, CC3100, CC3135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1045152/cc3135mod-radio-tool-connection-on-custom-board

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC3200CC3100CC3135

大家好、

我们使用 Wi-Fi 模块 CC3135MOD (https://www.ti.com/product/CC3135MOD#product-details)开发医疗设备、我们 需要执行 SAR 测量。

我们正在尝试使用无线电工具 GUI 连接到板上的模块、但由于我们无法直接访问模块(在测试期间、在这种情况下、板已关闭)、 我们将微控制器用作模块的 USB 和 UART 之间的桥接器。

USB 配置为 CDC、因此可从 PC 将其视为 COM 端口。 在微控制器中、我们将复位和休眠引脚置为无效、然后等待 USB 和 UART 消息到达。

上电时、我们看到模块发送148个字节、其中唯一可读的部分是先前配置的 SSID 名称、第一部分与此处报告的字节相匹配: BOOSTXL-CC3135: CC3135 UART 移植问题-如何在主机初始化中重置器件- Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛

在这个线程之后、 我们尝试使用 Docklight 发送指定的数据包、但该模块没有响应。 这是否意味着我们的电桥工作不好? 是否需要报告 SSID 名称的其他字节?

然后、我们尝试使用无线电工具 GUI 进行连接、但将器件设置为 CC3100 UART、该工具在连接步骤失败、同时将其设置为 CC3200 UART、连接成功、 但随后不会检索器件信息(模块不会回复工具发送的4个字节、即0x77 0x00 0x99 0x4E、因此链接线程中提到的同步字没有跟踪)。

哪款器件适合设置?

谢谢、此致

Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arianna、

    我认为您的无线电工具版本错误(CC3200/CC3100版本)。 对于 CC3135、需要使用 CC32xx/CC31xx 的版本(CC32xx SDK 下载页面上提供了最新版本1.0.3.18)。

    BTW... 如果您的处理器内具有带有 SL_ API 的功能代码、则无需使用无线电工具 GUI、也可以选择使用该功能代码。 您可以将用于射频测试的 SL_ API 调用添加到主处理器中-请参阅无线电工具安装目录中的文件源文件\源项目\radotol.c/h。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jan、非常感谢!

    找到合适的工具并不容易、我不理解为什么 它没有链接到这里

    我正在尝试使 SL_ API 按照您的建议工作、这将会非常容易。

    您能否向我解释一下为什么从 GUI 中选择 TX CW 测试可以选择国家/地区代码和前导码类型、但它们不会在代码中使用?

    以下是在 CW 模式下运行的唯一线路:

     /* Input checkings */
        if (eTxMode == RADIO_TX_CW)
        {
            if (ePowerLevel_Tone < RADIO_TOOL_TX_CW_TONE_MIN || ePowerLevel_Tone > RADIO_TOOL_TX_CW_TONE_MAX)
                return -1;
        }

            case RADIO_TX_CW:
            {
                rxSocket = sl_Socket(SL_AF_RF, SL_SOCK_RAW, eChannel);
                sl_Send(rxSocket, NULL, 0, ePowerLevel_Tone);
                break;
            }

    再次感谢您、

    此致、

    Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、前导码类型不是选项。

    如果实验室要更改国家/地区代码、我必须单独设置该代码?

    它对 CW 测试有何意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我同意很难找到合适工具的正确链接。 因为我不是 TI 员工、所以我无法评论为什么链接如此不合逻辑。

    抱歉、我无法说出国家/地区代码是否与 CW 模式相关。 我想不是、但请等待 TI 的回答。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arianna、

    CW 不应受国家/地区代码的影响。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    如果我可以问您最后一个(我希望是)问题、您能否确认、为了将无线电工具 GUI 与 CC3135器件配合使用、需要具有 FTDI 接口? 因此、我将微控制器用作 USB 和 CC3135之间的桥接器的想法无法正常工作、对吧?

    谢谢你

    此致

    Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arianna、

    请参阅此相关主题 :e2e.ti.com/.../boostxl-cc3135-use-of-cc31xxemuboost

    BR、