主题中讨论的其他器件: CC3200、 CC3100、 CC3135
大家好、
我们使用 Wi-Fi 模块 CC3135MOD (https://www.ti.com/product/CC3135MOD#product-details)开发医疗设备、我们 需要执行 SAR 测量。
我们正在尝试使用无线电工具 GUI 连接到板上的模块、但由于我们无法直接访问模块(在测试期间、在这种情况下、板已关闭)、 我们将微控制器用作模块的 USB 和 UART 之间的桥接器。
USB 配置为 CDC、因此可从 PC 将其视为 COM 端口。 在微控制器中、我们将复位和休眠引脚置为无效、然后等待 USB 和 UART 消息到达。
上电时、我们看到模块发送148个字节、其中唯一可读的部分是先前配置的 SSID 名称、第一部分与此处报告的字节相匹配: BOOSTXL-CC3135: CC3135 UART 移植问题-如何在主机初始化中重置器件- Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛。
在这个线程之后、 我们尝试使用 Docklight 发送指定的数据包、但该模块没有响应。 这是否意味着我们的电桥工作不好? 是否需要报告 SSID 名称的其他字节?
然后、我们尝试使用无线电工具 GUI 进行连接、但将器件设置为 CC3100 UART、该工具在连接步骤失败、同时将其设置为 CC3200 UART、连接成功、 但随后不会检索器件信息(模块不会回复工具发送的4个字节、即0x77 0x00 0x99 0x4E、因此链接线程中提到的同步字没有跟踪)。
哪款器件适合设置?
谢谢、此致
Arianna