This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:操作失败:图像创建失败:错误! 已超出签名文件大小,实际大小为384字节,而支持的最大签名大小为256字节

Guru**** 2582415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1042210/launchcc3220modasf-operation-failed-image-creation-failure-error-signature-file-size-exceeded-the-actual-size-is-384-bytes-while-the-max-supported-signature-size-is-256-bytes

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

尊敬的 TI:

我们正在尝试使用 imagecreator 6.4为新产品添加新的代码签名证书。  供应商的证书链与以前略有不同、我们遇到了一些问题。  RSA384是否支持作为签名算法?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试用所有.pem 文件格式和.der 文件格式设置这些内容,但不幸的是,结果是:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ROM 引导加载程序(仅 RSA256)不支持 RSA384。

    一旦安装了 SP (例如、在 OTA 中)、新证书就可以工作、但在初始编程期间、您需要使用较旧的证书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、客户代码签名证书是否也可以位于 RSA256中(不是 CA 证书)?  我们之前使用了 SHA1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不在 CC3220中。

    CC323x 支持256。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我们过去使用过 DigiCert。  鉴于 Digi-Cert 不再发行 SHA-1认证、您是否有建议我们应该使用哪一个 CA 授权?   我们有 cc3220、因此我们需要出现 SHA-1。   是否仍有供应商发布这些产品?

    knowledge.digicert.com/.../end-of-issuance-for-sha1-code-signing-certificates.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 SHA256证书(即使用 SH256RSA 签名的证书)。 这将在 CC3220上适用(即使 SDK 中的虚拟"游乐场"证书也是这样构建的)、但当您对映像进行签名(通常由用户控制)时、 您需要使用 SHA1。  

    DigiCert 的问题是、他们目前只有基于 sha384的证书、这些证书将不能与我们的 ROM 引导加载程序一起使用。

    其他 CA 仍 提供 SHA256证书