尊敬的 TI:
我们正在尝试使用 imagecreator 6.4为新产品添加新的代码签名证书。 供应商的证书链与以前略有不同、我们遇到了一些问题。 RSA384是否支持作为签名算法? 




谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我们正在尝试使用 imagecreator 6.4为新产品添加新的代码签名证书。 供应商的证书链与以前略有不同、我们遇到了一些问题。 RSA384是否支持作为签名算法? 




谢谢!
谢谢。 我们过去使用过 DigiCert。 鉴于 Digi-Cert 不再发行 SHA-1认证、您是否有建议我们应该使用哪一个 CA 授权? 我们有 cc3220、因此我们需要出现 SHA-1。 是否仍有供应商发布这些产品?
knowledge.digicert.com/.../end-of-issuance-for-sha1-code-signing-certificates.html
您可以使用 SHA256证书(即使用 SH256RSA 签名的证书)。 这将在 CC3220上适用(即使 SDK 中的虚拟"游乐场"证书也是这样构建的)、但当您对映像进行签名(通常由用户控制)时、 您需要使用 SHA1。
DigiCert 的问题是、他们目前只有基于 sha384的证书、这些证书将不能与我们的 ROM 引导加载程序一起使用。
其他 CA 仍 提供 SHA256证书