大家好、
我已安装 CCS 12、需要使用 CCS 对 CC3200进行编程。 我在用户指南中看到、在安装 CCS 时、我应该选择"SimpleLink WiFi CC32xx 无线 MCU"、然后选择它。 请查看随附的屏幕截图。 安装后、我在搜索 CC3200时仍然看不到任何内容。 我在 Linux 和 Windows 系统中都尝试过它、但在这两种情况下都面临相同的问题。
如果我在这里遗漏了任何东西、请检查并告知我。
谢谢、
Sameer


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我已安装 CCS 12、需要使用 CCS 对 CC3200进行编程。 我在用户指南中看到、在安装 CCS 时、我应该选择"SimpleLink WiFi CC32xx 无线 MCU"、然后选择它。 请查看随附的屏幕截图。 安装后、我在搜索 CC3200时仍然看不到任何内容。 我在 Linux 和 Windows 系统中都尝试过它、但在这两种情况下都面临相同的问题。
如果我在这里遗漏了任何东西、请检查并告知我。
谢谢、
Sameer


您好!
"启用 CC32XX"是什么意思? 如何启用它?
当我导入一个示例工程和 ti_rtos_config 时、会出现以下错误。
"Product com.ti.rtsc.TIRTOSCC32XX v2.16.1.14当前未安装、并且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。 TI_RTOS_CONFIG ti_RTOS_CONFIG 问题"
谢谢、
Sameer