This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:DOT#39;t 请参见 CCS AppCenter 上的#39;TI-RTOS for SimpleLink#39;和#39;CC3200 Add-on#39;

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1135053/cc3200-don-t-see-ti-rtos-for-simplelink-and-cc3200-add-on-on-the-ccs-appcenter

器件型号:CC3200

大家好、

我已安装 CCS 12、需要使用 CCS 对 CC3200进行编程。 我在用户指南中看到、在安装 CCS 时、我应该选择"SimpleLink WiFi CC32xx 无线 MCU"、然后选择它。 请查看随附的屏幕截图。 安装后、我在搜索 CC3200时仍然看不到任何内容。 我在 Linux 和 Windows 系统中都尝试过它、但在这两种情况下都面临相同的问题。  

如果我在这里遗漏了任何东西、请检查并告知我。

谢谢、

Sameer

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为不再需要此步骤、在启用 CC32XX 时应安装 TIRTOS。

    您应该安装 CC3200 SDK (1.5.0)并从此处导入示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    "启用 CC32XX"是什么意思? 如何启用它?

    当我导入一个示例工程和 ti_rtos_config 时、会出现以下错误。  

    "Product com.ti.rtsc.TIRTOSCC32XX v2.16.1.14当前未安装、并且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。 TI_RTOS_CONFIG ti_RTOS_CONFIG 问题"

    谢谢、

    Sameer  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 CCS 安装中选择了"Simplelink Wi-Fi CC32xx 无线 MCU "、则无需  执行任何特殊操作、只需跳过此步骤即可。