This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:WPA3企业版安全性

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1135925/cc3235sf-wpa3-enterprise-security

器件型号:CC3235SF

大家好、

客户希望配置 WPA3企业模式。 我没有找到显示如何操作的示例。 在 SDK 中、有"sl_WLAN_SEC_TYPE_WPA_ENT"、可以用于 WPA3企业版还是 WPA、WPA2企业版?

可以帮帮你吗?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CC3235的企业安全性可与 WPA/WPA2/WPA3配合使用。 CC3235已通过 WiFi Alliance 的此类使用认证。

    但您的客户应该注意、CC3235仅支持 EAP 安全 TLS 1.0。 这意味着、由于严格的安全策略、许多公司都不允许使用 TLS 1.0 (而这些公司几乎都是大公司)、因此无法使用 CC3235。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    谢谢! 但如何配置 WPA3?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    只需 SlWlanSecParams_t 结构中设置 SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA_ENT、它就应适用于 WPA3-EAP。 我已经使用 OpenWRT 对 AP 进行了 WPA3-EAP 测试、它运行良好。 我记得 WPA3-EAP 唯一的问题是 sl_WlanGetNetworkList()的网络扫描返回了一些异常标志。

    WPA3支持已由 ServicePack 添加到 CC3220/CC3235中。 因此需要将 ServicePack 上传到 CC32xx 中。 重新要求使用最新的 SP。

    1月