大家好、
客户希望配置 WPA3企业模式。 我没有找到显示如何操作的示例。 在 SDK 中、有"sl_WLAN_SEC_TYPE_WPA_ENT"、可以用于 WPA3企业版还是 WPA、WPA2企业版?
可以帮帮你吗?
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望配置 WPA3企业模式。 我没有找到显示如何操作的示例。 在 SDK 中、有"sl_WLAN_SEC_TYPE_WPA_ENT"、可以用于 WPA3企业版还是 WPA、WPA2企业版?
可以帮帮你吗?
此致、
Marvin
您好!
是的、CC3235的企业安全性可与 WPA/WPA2/WPA3配合使用。 CC3235已通过 WiFi Alliance 的此类使用认证。
但您的客户应该注意、CC3235仅支持 EAP 安全 TLS 1.0。 这意味着、由于严格的安全策略、许多公司都不允许使用 TLS 1.0 (而这些公司几乎都是大公司)、因此无法使用 CC3235。
1月
您好、Marvin、
只需在 SlWlanSecParams_t 结构中设置 SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA_ENT、它就应适用于 WPA3-EAP。 我已经使用 OpenWRT 对 AP 进行了 WPA3-EAP 测试、它运行良好。 我记得 WPA3-EAP 唯一的问题是 sl_WlanGetNetworkList()的网络扫描返回了一些异常标志。
WPA3支持已由 ServicePack 添加到 CC3220/CC3235中。 因此需要将 ServicePack 上传到 CC32xx 中。 重新要求使用最新的 SP。
1月