This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:无法连接到特定通道上的特定接入点

Guru**** 2814405 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD, WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1020060/wl1801mod-unable-to-connect-to-a-particular-access-point-on-a-particular-channel

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1801

我们有一个 WL1801MOD wi-fi 模块、并使用 wpa_supplicant 连接到 TP-Link 路由器。  将路由器更改为仅提供通道11时、连接将变得非常不稳定、最终完全停止。  重新启动后的行为是出现一些连接错误、但最后一个错误`4Way_shake_timeout`重复出现。  所有其他通道上的连接正常。  许多其他器件(包括具有类似 TI Wi-Fi 模块的 BeagleBone Blue)可以通过此通道连接到路由器。

我们正在运行最新的固件。

我们已尝试不同型号的 wpa_supplicant、包括 TI 提供的 v2.9-r8.8。  我们用于测试的命令是`wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan1 -c/etc/wpa_supplicant.conf -d`。

系统日志如下所示:

[23.557466]  wlan1:通过3c:84:6a:6F:12:12进行身份验证
[23.567814]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (请尝试1/3)
[25.141837]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (请尝试2/3)
[25.622712]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (请尝试3/3)
[27.141840]  wlan1:通过3c:84:6a:6F:12:12进行身份验证超时
[29.618899]  wlan1:通过3c:84:6a:6F:12:12进行身份验证
[29.632977]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (请尝试1/3)
[31.087389]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (尝试2/3)
[31.683703]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (请尝试3/3)
[33.135153]  wlan1:3c:84:6a:6F:12:12的身份验证超时
[35.939893]  wlan1:通过3c:84:6a:6F:12:12进行身份验证
[35.950630]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (请尝试1/3)
[36.719364]  wlan1:已验证
[36.732166]  wlan1:与3c:84:6a:6F:12:12关联(请尝试1/3)
[38.101966]  wlan1:与3c:84:6a:6F:12:12关联(请尝试2/3)
[38.801764]  wlan1:与3c:84:6a:6F:12:12关联(请尝试3/3)
[39.042216]  wlan1:从3c:84:6a:6F:12:12接收等效值(capab=0xc11 status=0 aid=1)
[39.062201]  wlan1:已关联
[41.081838]  wlcore:警告:无法清空所有 TX 缓冲区、超时(超时500ms
[41.096370]  wlcore:关联已完成。
[47.754314]  wlan1:从3c:84:6a:6F:12:12 (原因:6=Class2_FRAME_FRAME_FROM NONAUTH_STA)取消身份验证
[47.847563]  wlan1:通过3c:84:6a:6F:12:12进行身份验证
[47.857530]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (尝试1/3)
[49.109515]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (请尝试2/3)
[49.912626]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (请尝试3/3)
[51.141830]  wlan1:3c:84:6a:6F:12:12的身份验证超时
[54.154159]  wlan1:使用3c:84:6a:6F:12:12进行身份验证
[54.164224]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (尝试1/3)
[55.141864]  wlan1:将验证发送至3c:84:6a:6F:12:12 (尝试2/3)
[56.072932]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (请尝试3/3)
[56.213861]  wlan1:通过3c:84:6a:6F:12:12进行身份验证超时
[58.815324]  wlan1:通过3c:84:6a:6F:12:12进行身份验证
[58.826453]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (尝试1/3)
[60.101980]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (尝试2/3)
[60.879309]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (请尝试3/3)
[62.101849]  wlan1:3c:84:6a:6F:12:12的身份验证超时
[72.997397]  wlan1:通过3c:84:6a:6F:12:12进行身份验证
[73.007072]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (请尝试1/3)
[73.869403]  wlan1:已验证
[73.882173]  wlan1:与3c:84:6a:6F:12:12关联(请尝试1/3)
[74.291375]  wlan1:从3c:84:6a:6F:12:12接收等态响应(capab=0xc11 status=0 aid=1)
[74.315868]  wlan1:已关联
[75.521937]  wlcore:警告:无法清除所有 TX 缓冲区、超时(超时500ms
[75.540082]  wlcore:已完成关联。
[78.006983]  wlan1:从3c:84:6a:6F:12:12 (原因:15=4Way_shake_timeout)取消身份验证
[79.980469]  wlan1:通过3c:84:6a:6F:12:12进行身份验证
[79.98951]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (请尝试1/3)
[81.141848]  wlan1:将验证发送到3c:84:6A:6F:12:12 (请尝试2/3)
[81.541639]  wlan1:已认证
[81.561849]  wlan1:与3c:84:6a:6F:12:12关联(请尝试1/3)
[83.106824]  wlan1:与3c:84:6a:6F:12:12关联(请尝试2/3)
[83.614583]  wlan1:与3c:84:6a:6F:12:12关联(请尝试3/3)
[85.141867]  wlan1:与3c:84:6a:6F:12:12关联超时
[87.547426]  wlan1:通过3c:84:6a:6F:12:12进行身份验证
[87.580102]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (尝试1/3)
[89.141834]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (尝试2/3)
[89.651930]  wlan1:将验证发送到3c:84:6a:6F:12:12 (请尝试3/3)
[89.941839]  wlan1:3c:84:6a:6F:12:12的身份验证超时

和 wpa_supplicant 日志:

e2e.ti.com/.../CHAN_2D00_11_2D00_not_2D00_working.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -此问题是特定于一个设备,还是可以在多个设备上重现?

    -是否使用 PLT 工具在所有通道上验证了 RF?

    -是否已配置 WiLink8模块- https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf(第4节)?

    最好

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="61391" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1020060/wl1801mod-unable-to-connect-to-a-particular-access-point-on-a-particular-channel/3770736 #3770736"]此问题是针对一个设备的,还是可以在多个设备上重现?

    我可以在另一台设备上复制它、尽管另一台设备工作正常。

    [引用 userid="61391" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1020060/wl1801mod-unable-to-connect-to-a-particular-access-point-on-a-particular-channel/3770736 #3770736"]是否使用 PLT 工具在所有通道上验证了 RF?[/quot]

    我检查了 RF、但仅当主动连接时、不使用 PLT 工具(因为它需要一个位来设置)。 随附两个装置的分光光度计、一个是"好"的分光光度计、另一个是"坏"的分光光度计。  都位于通道11上。  "坏"单位表明频谱没有明确定义。  请注意、"坏"单元上的其他通道正常、只有通道11看起来是这样的。  请参阅随附的屏幕截图。

    通道11上的 wifi 模块损坏:

    BAD module on Channel 11

    通道11上的良好 WiFi 模块:

    GOOD module on Channel 11

    频道10上的糟糕 WiFi 模块-一切看起来都很好。

    [引用 userid="61391" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1020060/wl1801mod-unable-to-connect-to-a-particular-access-point-on-a-particular-channel/3770736 #3770736"]是否配置了 WiLink8模块- https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf(第4节)?[/quot]

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎不是 软件问题、因为相同的软件在"正常"和"不良"设备上运行

    这是自定义设备还是在 EVM 上运行 ?

    此设备上是否有任何其他对讲机正在运行?

    最好

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="61391" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1020060/wl1801mod-unable-to-connect-to-a-particular-access-point-on-a-particular-channel/3773751 #3773751"]这是定制器件还是在 EVM 上运行 ?[/quot]

    这是我们自己的电路板。

    [报价 userid="61391" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1020060/wl1801mod-unable-to-connect-to-a-particular-access-point-on-a-particular-channel/3773751 #3773751"]此设备上是否运行了任何其他对讲机?

    我们在禁用其他射频发送器的情况下进行了重新测试、问题也是如此。

    进一步的测试表明、WL1801模块针对所有"良好"和"不良"模块具有奇怪的频谱行为。  刚才展示的坏模块更糟糕。  请再次注意、这是针对 TPLink 路由器的、我们对此进行了调查、因为客户是其 TPLink 路由器上的问题。

    下面是仅包含 wlan1的"坏"设备的频谱(用于访问路由器、wlan0已禁用)。  黄色表示 Ruckus 路由器、因为您可以看到它很干净、符合我们的预期。  紫色到处都是。  设备无法连接到路由器。

      

    下面是与之前设置相同的"良好"器件的频谱。 黄色线与上面的一样、但紫色线显示仍有一些奇怪的光谱现象在发生。 设备能够连接到路由器。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的模块已通过法规标准的认证: https://www.ti.com/tool/WL18XX-CERTIFICATION

    由于您在 BeagleBone Blue 上看不到此问题,因此它 可能是特定于您的硬件的。

    我将与硬件专家分享此问题。 我们将就此向您回复。

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您可以 在此处申请设计审查

    BR、