主题中讨论的其他器件: CC3120
您好!
我们在一个极低功耗器件中使用 CC3120MOD。
因此、需要连接到 WLAN (AP)和 IP 地址采集(使用 DHCP)。
我测试了一些 AP 品牌(D-link、TP-link、MMKROTIK、...)。
不同品牌的 WLAN 连接时间不同、但对于 MMKROTIK 来说很糟糕-从3.5秒到4.5秒。
对于其他品牌、时间不到3秒。
使用的连接策略类型为“自动”,因为设备是可移动的,可以更改 AP。
从快速连接的 AP 角度来看、DTIM 时间间隔和信标时间间隔应快(DTIM = 1、信标时间间隔- 100ms)、以实现快速连接。
您是否可以建议您提高与 AP 的连接时间?
此致、
Ilian