This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:WLAN 连接时间

Guru**** 2554980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1017196/cc3120mod-wlan-connection-time

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

您好!

我们在一个极低功耗器件中使用 CC3120MOD。

因此、需要连接到 WLAN (AP)和 IP 地址采集(使用 DHCP)。

我测试了一些 AP 品牌(D-link、TP-link、MMKROTIK、...)。

不同品牌的 WLAN 连接时间不同、但对于 MMKROTIK 来说很糟糕-从3.5秒到4.5秒。

对于其他品牌、时间不到3秒。

使用的连接策略类型为“自动”,因为设备是可移动的,可以更改 AP。

从快速连接的 AP 角度来看、DTIM 时间间隔和信标时间间隔应快(DTIM = 1、信标时间间隔- 100ms)、以实现快速连接。

您是否可以建议您提高与 AP 的连接时间?

此致、

Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilian、您好!

    遗憾的是、在应用方面只能做很少的事情来改变连接速度。

    最好捕获 NWP 日志、这样我们就可以看到导致连接速度缓慢的原因、以及 NWP 内部是否有可修改的内容。 有关说明、请参阅 NWP 用户指南的第20.1节:

    www.ti.com/lit/swru455

    请注意、当您使用 CC3120时、NWP 日志输出会自动启用、您无需在主机上执行任何操作即可启用 NWP 日志输出。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答!

    在 CC3120MOD pin52 (TEST_62)中,应该用于捕获日志?

    此致、

    Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilian、您好!

    是的、这是要使用的正确引脚。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢!

    根据 WLAN 连接时间、还有一个问题。

    我们的器件是可移动的、因此我使用 WLAN 连接策略 Auto。 应用程序知道器件何时处于可移动状态以及何时不可移动。 将 WLAN 连接策略更改为"Auto"(自动)(当设备可移动时)和"Auto+Fast"(自动+快速)(当设备不可移动时)是一种好的解决方案(从 NWP 角度)。 这是动态更改策略是否是好主意、还是可能是 NWP 的问题?

    此致、

    Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilian、您好!

    动态更改策略没有任何问题、如果您知道您的设备将超出保存为快速连接配置文件的 BSSID 范围、这可能是有意义的。

    也就是说、每当您更改连接策略等持久性设置时、都会对 CC3120MOD 中的串行闪存执行写入操作。 串行闪存的写入次数有限、因此您不应经常更改连接策略、否则您可能会在产品生命周期结束之前耗尽闪存。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢!

    在我们的情况下、这种情况可能会相对频繁发生、因此、更好的解决方案可能是仅使用快速连接策略、就像最通用的移动设备解决方案一样。

    此致、

    Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilian、您好!

    不、我不认为快速连接策略是通用环境中最好的策略。 通过快速连接、器件将始终尝试重新连接到上次连接的 BSSID。 如果您的设备超出范围、则会失败。

    在这种情况下、器件通常将自动连接策略用作回退、并连接到保存到器件的配置文件。 但是、如果仅启用快速连接、则不会发生这种情况。 因此、最通用的策略是将器件保持在自动连接状态。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、您说得对、这是我写错的、我使用 的是最通用的自动策略。

    此致、

    Ilian