This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:苛刻环境下的生存问题

Guru**** 2379060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS, CC3235SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1018671/cc3235mods-harsh-environment-survival-question

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件: CC3235SF

您好!

我们有关于 CC3235MODS 的一些问题。  在我们的应用中、该器件只需在恶劣的恶劣环境中承受。  

我们认为、我们知道如何通过在组件周围放置额外的减震器和支持来处理它、但我们对中的器件有一些关于数据表的问题: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3235mods.pdf?ts=1626129620520&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC3235MODS

1-底部端接组件(TBC)的终端冶金是什么?  它是 ENIG 终端吗?

2-有关安装在模块上的金属盖的技术规格第11.4节。  我们假设这适用于射频屏蔽。  有几个问题:

   2.1 -此护罩是否焊接到模块上或以机械方式连接?

   2.2 -我假设我们必须将此盖用于射频屏蔽、否则、此模块将无法正常工作?   CC3235SF LaunchPad 射频部分布局如何不需要屏蔽?

   2.2 -如果我们在组件和金属盖子之间放置环氧树脂以将盖子和所有组件固定在一起、会影响射频性能吗?

3 -第11.2.2节"下降"部分、我们假设您的部件没有任何减震支架、对吧?  此电路板上使用了哪些类型的焊接(合金和熔化温度)/结构?  哪些易碎的参数或部分或部件可在冲击时销毁?  

   3.1-我们正在使用无铅回流、您是否发现模块中的次级回流问题有任何问题?

4 -什么是 PCB 层压材料(FR4? Tg?) CC3235MODS  模块?

谢谢、此致、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    金属盖子实际上不是射频屏蔽层。 它被焊接到 PCB 上。 模块将在没有盖子的情况下运行。 金属盖子下方的环氧树脂将影响射频性能。

     我将研究您的其他问题、并最迟在下周之前再次与您联系。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您的回答。  我现在对盖子感到困惑。  

    您能告诉我们盖子的用途是什么吗?  为什么它在模块上?   

    环氧树脂是不导电的(更像硅胶)、如果不需要先放置环氧树脂、您能给我们一个理由、说明为什么将环氧树脂放在盖子下会影响射频性能。  我们现在非常困惑。

    谢谢、此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    实际上、如果化合物适用于2.4和5GHz 频带、环氧树脂不会影响射频。

    尽管模块能够在没有盖子的情况 下工作、但建议不要将其取下、因为模块设计为具有盖子、将其取下可能会影响射频性能。 更重要的是、如果没有盖子、您也无法利用模块的认证。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    1. 底部端子为无电镍 Immersion 金(ENIG)
    2. 是的、我们意味着模块自由下降可能会导致损坏。 该模块采用 SAC 305焊接合金制造。 回流焊峰值温度为245C。 我们运行了机械应力测试、该模块能够承受300N 而不会损坏
    3. 此模块符合 MSL3标准、峰值温度260C。 我们希望客户将此模块安装到 PCB 上、回流焊次数不超过2次。
    4. 层压材料为 NPLG-170N、是玻璃布基环氧树脂、阻燃铜包层压。 TG 为170C。

    BR、