This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:刻录应用程序后出现自动启动问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1018531/cc3220sf-launchxl-autostart-problem-after-burn-an-application

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

尊敬的:

我使用 CC3220SF 参考器件。   我遇到了一个问题:在启动时运行已烧坏的应用程序(基于 WIFI 连接)、在启动设备时、应用程序并非始终运行。 但是、每次插入 UART 编程接口(Rx、Tx)时、我都可以运行此应用程序。

出现此问题的主要问题是什么?  振荡器、SOP 引导模式、WiFi 连接、Uart1_TX 上拉电阻器、哪一个? 您对解决此问题有什么想法吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 SOP 模式0-1-0下的预期行为。 在此 SOP 模式下、UART 加载程序状态根据 RX 线的状态确定(当 RX 线处于低电平状态时、执行 UART 加载程序)。 因此、您应该在 RX 线上使用弱上拉电阻。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您建议使用哪种上拉电阻器值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设10K 电阻可以正常运行。

    1月