请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
尊敬的:
我使用 CC3220SF 参考器件。 我遇到了一个问题:在启动时运行已烧坏的应用程序(基于 WIFI 连接)、在启动设备时、应用程序并非始终运行。 但是、每次插入 UART 编程接口(Rx、Tx)时、我都可以运行此应用程序。
出现此问题的主要问题是什么? 振荡器、SOP 引导模式、WiFi 连接、Uart1_TX 上拉电阻器、哪一个? 您对解决此问题有什么想法吗?
谢谢你。