Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, CC3235MODSF, CC3235SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHCC3235MOD 主题中讨论的其他器件: CC3235MODSF、 CC3235SF
器件型号- LAUNCHCC3235MOD
CCS 软件版本- 10.3.1.00003
根据 CC3235MODSF SimpleLinkTm Wi-Fi和 IoTSolution with MCU LaunchPadTm Hardware 用户指南、跳线设置为默认设置。
使用 SDK 示例项目网络终端、我们正在进行 TCP 服务器和客户端套接字通信。
考虑到 CC3235SF 模块具有 TCP 客户端、PC 具有 TCP 服务器。
我们在 sl_send 函数中每次传递1024个字节。
当我们发送总计161792字节时、循环中为1024 * 158。 我们能够在400毫秒内接收数据。
但是、当我们发送总共168000字节时、要接收数据、大约需要4.8秒。
请帮助我们解决此问题。