This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:TCP 服务器和 TCP 客户端套接字通信存在问题。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, CC3235MODSF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1017478/launchcc3235mod-issue-with-tcp-server-and-tcp-client-socket-communication

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件: CC3235MODSFCC3235SF

器件型号- LAUNCHCC3235MOD
CCS 软件版本- 10.3.1.00003  
根据 CC3235MODSF SimpleLinkTm Wi-FiRegistered和 IoTSolution with MCU LaunchPadTm Hardware 用户指南、跳线设置为默认设置。

使用 SDK 示例项目网络终端、我们正在进行 TCP 服务器和客户端套接字通信。
考虑到 CC3235SF 模块具有 TCP 客户端、PC 具有 TCP 服务器。
我们在 sl_send 函数中每次传递1024个字节。
当我们发送总计161792字节时、循环中为1024 * 158。 我们能够在400毫秒内接收数据。
但是、当我们发送总共168000字节时、要接收数据、大约需要4.8秒。
请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说出您的案例发生了什么。 此问题可能与您的 CC3235代码或 PC TCP 服务器有关。 您应该使用网络监听器(如 Wireshark)来确定套接字层上发生的情况。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们需要更多信息(监听器日志)才能识别减速的原因。