你(们)好。
我叫 Ygor、我在巴西圣卡塔琳娜的 Khomp 工作。 我正在使用 CC3235SF 开发 Wi-Fi 嵌入式系统、现在该项目正在进行认证测试、因此我将使用无线电工具配置连续射频传输。
对于这些测试、我需要将 TX 设置为带宽为40MHz、速率可能最高的通道、但我没有成功。
在下一张图像中、是我第一次尝试的设置:
通道3 (2422MHz)
速率54Mbps (OFDM)

结果为:

看起来我将获得20MHz 的通道、而不是40MHz 的通道。
在我的第二个测试中、我使用了以下设置:
通道13 (2472MHz)
速率6Mbps (OFDM)

结果为:

现在、我有一个40MHz 通道、但它看起来仍然不是很好、对于认证、它必须是可能的最高速率(54Mbps - OFDM)。 我在任何5GHz 通道上都尝试过、但所有这些都为我提供了20MHz 的信号。
此测试的良好结果是类似以下内容的清洁结果:

请帮我解决这个问题。 或者至少向我展示如何在巴西开发用于测试和认证的样片。
我将等待您的回答。
此致、
Ygor Kupas