This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:以低功耗连续数据采集应用

Guru**** 2770985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1014880/launchcc3220modasf-application-in-the-continuous-data-acquisition-with-low-power-consumption

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件: IMETER-BOOSTCC3220MODCC3120MOD

大家好、

我们一直在评估 LAUNCHCC3220MODASF。 我们正在尝试将其用于低功耗连续 ECG 监控应用。  

我们期待该模块在典型的1000mAh (最大)纽扣电池上正常工作7到10天

到目前为止我们的测试总结:

我们使用功率测量示例测量电流、 并在 MCU 工作模式和 NWP LSI 模式下获得37mA 的平均电流... 如果我们采用这种配置、我们几乎不会持续14到16个小时、但我们的情况是最少7天。

该结果比我们要查找的结果要奇怪、

您能否提出建议、我们如何针对我们的应用降低此模块的功耗、或建议 TI 中的其他 WiFi 模块来满足此要求。

感谢您的考虑、期待您的回复

此致、

Sarath Kumar C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarath Kumar C、

    查看 CC3120、CC3220电源管理应用手册的2.4节电源测量测试设置 、该应用手册介绍了几种不同的方法、介绍了如何最好地测量 LaunchPad 以及可以移除哪些跳线。

    另请注意、为了实现所需的电池寿命、您需要在应用中考虑 MCU LPDS。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回复。

    我们将购买 IMETER-BOOST 并按照第2.4节中的步骤进行评估、并 更新结果。

    我在这里有一个问题:如果我们考虑 MCU LPDS,那么在 MCU 处于 LPDS 状态时,我们无法通过 SPI 读取数据?

    此致、

    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    是的。 没错。 处于 LPDS 时、应用处理器的时钟处于选通状态、此时您无法从外部器件读取数据。

    我认为在您的应用中、您需要从传感器连续读取数据、并需要时间通过 WLAN 将其传输出去。 我认为、对于您的应用、最好使用以下概念之一:

    • 使用小型超低功耗 MCU 读取数据。 CC3220MOD 将是从 LPDS 或休眠中唤醒的时间、数据将通过 WLAN 发送
    • 将超低功耗 MCU (MSP432可能适合您)与用于 WLAN 的 CC3120MOD 搭配使用

    1月