Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: IMETER-BOOST、 CC3220MOD、 CC3120MOD
大家好、
我们一直在评估 LAUNCHCC3220MODASF。 我们正在尝试将其用于低功耗连续 ECG 监控应用。
我们期待该模块在典型的1000mAh (最大)纽扣电池上正常工作7到10天
到目前为止我们的测试总结:
我们使用功率测量示例测量电流、 并在 MCU 工作模式和 NWP LSI 模式下获得37mA 的平均电流... 如果我们采用这种配置、我们几乎不会持续14到16个小时、但我们的情况是最少7天。
该结果比我们要查找的结果要奇怪、
您能否提出建议、我们如何针对我们的应用降低此模块的功耗、或建议 TI 中的其他 WiFi 模块来满足此要求。
感谢您的考虑、期待您的回复
此致、
Sarath Kumar C