主题中讨论的其他器件: CC3235SF
您好!
我测量 了 LAUNCHXL-CC3235SF 的 TX 质量、发现 EVM (误差矢量幅度)结果看起来不是很好。 我不知道我是否测量正确。 我在这里附加了我的设置和结果。 请告诉我。 谢谢。
DUT 设置

2. TX 信息

3、TX 质量结果、其中 EVM 为-16.83dB、根据 IEEE 802.11要求、用于 BPSK 调制的 EVM、1/2编码速率不应超过-5dB 的限制。

4. 802.11 g n 的 IEEE 发送器要求

此致、
Evan