This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC31XXEMUBOOST:此软件“无线电工具”的早期版本

Guru**** 2378980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, UNIFLASH, CC3135, BOOSTXL-CC3135, CC3200, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1025872/cc31xxemuboost-an-earlier-version-of-this-software-radio-tool

器件型号:CC31XXEMUBOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3135BOOSTXL-CC3135CC3200CC3100

我将"cc31xxemuboost"和"bootxl-cc3135"堆叠在一起、通过"radio tool"连接"bootxl-cc3135"、并始终提示连接失败。

但是

1.驱动器已安装。

。可通过"uniflash"读取 cc3135的信息、"uniflash"的软件版本为最新的 V6.4.0.3394 μ s

但是 、当我使用"无线电工具"时、连接不成功。 "无线电工具"是 v1.2.5942的最新版本。连接时、我再次尝试了每个串行端口、连接仍然失败。

因此,我想更改为软件“无线电工具”的较低版本,并尝试连接它以查看它是否可以成功。但我找不到较低版本的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuqi、

    我认为我们不提供以前版本的无线电工具、但我会再次检查。

    您是否尝试将最新的服务包刷写到 CC3135?

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\TI\simplelink_sdk_wifi 插件_4_20_00_10\tools\cc31xx_tools\servicepack-cc3x35

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 sercice。闪存到 CC3135 μ s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用"无线电工具"将 sercice 包刷写到 CC3135。我选择了此服务包文件、我确定该文件已成功烧录。您能帮助我确定它是否是此目录中的文件吗?    "C:\TI\simplelink_sdk_wifi 插件_4_20_00_10\tools\cc31xx_tools\servicepack-cc3x35"、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    明天我来看看、然后再回到您的位置。  

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我使用 BOOSTXL-CC3135和 CC31XXEMUBOOST 连接到无线电工具。 首先、 您需要最新版本的无线电工具。 这通常位于 此处、但出于某种原因、下载按钮不存在。 您可以在 此处找到它 (查找 适用于 SimpleLink Wi-Fi SDK 和 SimpleLink SDK Wi-Fi 插件的无线电工具安装程序)。 您目前正在使用 CC3100/CC3200、它适用于我们的上一代器件。  

    此外、确保 CC31XXEMUBOOST 上的 J3跳线设置为 BP 而不是 LP。  

    连接的 CC3135:

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  问题已经解决。  我需要 使用此版本(V1.0.3),而不是另一个版本(V1.2.5942)。  您提供的链接具有我所需的版本。

    再次感谢。