您好!
我们希望在使用具有更好信号的天线的模式下使用两根天线。
我认为这是由 MRC 模式驱动的、但当我断开 ANT1 (主)时、我无法连接到 WIFI。 似乎没有使用 ANT2。
我通过脚本正确配置了 WLAN 并将 HT.mode 设置为0x02。
据我了解、这应该是 MRC 模式、当2根天线配置为2.4GHz 时、应该激活它。
以下是我的相关设置:
wl18xx.ht.mode = 0x02
wl18xx.phy.phy_standalone = 0x00
wl18xx.phy.spare0 = 0x08
wl18xx.phy.enable_CLPC = 0x00
wl18xx.phy.enable_tx_low_pwr_on_siso_rdl = 0x00
wl18xx.phy.auto_detect = 0x00
wl18xx.phy.dedicated_fem = 0x00
wl18xx.phy.low_band_component = 0x02
wl18xx.phy.low_band_component_type = 0x05
wl18xx.phy.high_band_component = 0x01
wl18xx.phy.high_band_component_type = 0x09
wl18xx.phy.number_for_Assembled_ant2_4 = 0x02
wl18xx.phy.number_for_Assembled_ant5 = 0x00
wl18xx.phy.pin_muxing_platform_options = 0x00、0x00
甚至可以让两根天线正常工作吗? 为实现这一目标、应配置什么?
信息:
我们使用基于 Beagle Bone Black 的 HW。
谢谢