This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:MRC:二次天线不能在2.4GHz 下工作

Guru**** 1681120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1039327/wl1805mod-mrc-secondary-antenna-doesn-t-work-in-2-4ghz

器件型号:WL1805MOD

您好!

我们希望在使用具有更好信号的天线的模式下使用两根天线。

我认为这是由 MRC 模式驱动的、但当我断开 ANT1 (主)时、我无法连接到 WIFI。 似乎没有使用 ANT2。

我通过脚本正确配置了 WLAN 并将 HT.mode 设置为0x02。

据我了解、这应该是 MRC 模式、当2根天线配置为2.4GHz 时、应该激活它。

以下是我的相关设置:

wl18xx.ht.mode = 0x02
wl18xx.phy.phy_standalone = 0x00
wl18xx.phy.spare0 = 0x08
wl18xx.phy.enable_CLPC = 0x00
wl18xx.phy.enable_tx_low_pwr_on_siso_rdl = 0x00
wl18xx.phy.auto_detect = 0x00
wl18xx.phy.dedicated_fem = 0x00
wl18xx.phy.low_band_component = 0x02
wl18xx.phy.low_band_component_type = 0x05
wl18xx.phy.high_band_component = 0x01
wl18xx.phy.high_band_component_type = 0x09
wl18xx.phy.number_for_Assembled_ant2_4 = 0x02
wl18xx.phy.number_for_Assembled_ant5 = 0x00
wl18xx.phy.pin_muxing_platform_options = 0x00、0x00

甚至可以让两根天线正常工作吗? 为实现这一目标、应配置什么?

信息:

我们使用基于 Beagle Bone Black 的 HW。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    感谢您的查询。 我将在下周初跟进。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    您能否查看这些帖子中的任何一个是否有助于解决您的问题? 请告诉我是否有以下工作:

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我检查了所有链接、第一个链接是5GHz、第二个问题与我在没有解决方案的情况下遇到的问题完全相同、第三个问题只是建议使用 TI 的 conf bin。

    因此它没有帮助。

    BR、

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    我将在另一天左右的时间对此主题作出响应。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!  

    选择 wl18xx.ht.mode = 0x02表示'ISO20'。 请参阅此图:

    对于 MIMO、请选择0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我尝试了所有三种模式、只连接了辅助天线、无法使用 WiFi。

    您能否验证您是否能够连接到 WiFi 并仅在连接了辅助天线的情况下工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    您能描述一下您使用的硬件吗?  我想更好地理解 这里发生的情况。  

    设置.conf 文件后、您要执行哪些步骤?  

    另外、您如何确定 WiFi 仍然正常工作?                                                                                      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有基于 BeagleBone Black 并连接了 wl1805芯片的器件。

    当我更改.conf 文件时、我始终会重新引导、然后验证 conf 文件是否确实发生了更改。

    很容易确定 WiFi。 我只是在连接 WiFi 时断开天线1、因为没有信号、所以 WiFi 会立即断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    使用 MIMO 时、这应该是可行的。 让我来测试一下、下周早些时候我会再回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    我能够通过使用 MIMO 以及断开 ANT1连接来保持与 AP 的连接。 我使用了以下命令:

    $./wlconf -i /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin -s wl18xx.ht.mode=0x0 -o /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin

    $./wlconf -i /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin -s wl18xx.phy.number_of_Assembled_ant2_4=0x02 -o /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    不是、它不适合我。 我已按照您所述更改设置并重新启动。 我验证了我在模式中确实有一个0x0。 我执行了 iw wlan0链接、然后删除了 ANT1。 以下是日志:

    root@tsp-wiver:~# iw wlan0 link
    连接到 e8:37:7a:7a:83:EC (在 wlan0上)
       SSID:Krtechek
       频率:2462
       RX:4507字节(36个数据包)
       TX:2854字节(21个数据包)
       信号:-68dBm
       TX 比特率:130.0 Mbit/s MCS 15

       BSS 标志:   短前导码
       DTIM 周期:   1.
       信号灯内部:   100
    root@tsp 收发器:~#[37.662676]  wlcore:检测到信标丢失。 角色:0x1

    root@tsp-收发器:~#
    root@tsp-收发器:~#
    root@tsp-wiver:~#[39.096259]  wlcore:检测到信标丢失。 角色:0x1

    root@tsp-收发器:~#
    root@tsp-wiver:~#[42.486903]  wlcore:连接丢失工作(role_id:0)。
    [42.492189]  wlan0:与 AP e8:37:7a:7a:83:EC 的连接丢失

    root@tsp-收发器:~#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!  

    我将继续对此进行调查。 请允许我在几天内验证这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    是否有关于此问题的新闻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!  

    很抱歉、我还没有测试过这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    我对这一令人难以置信的拖延表示歉意。  

    我今天进入实验室、验证上述命令是否确实启用了 MIMO。 我使用了相同的命令、然后从 wl18xx 文件夹中使用"./unload_wlcore.sh"和"./load_wlcore.sh"重新加载新的二进制文件。 我验证了频谱分析仪上两个射频输出的功率级别。  

    由于您似乎已经这样做了、我想这是一个硬件问题。 这是定制板还是 TI EVM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    我意识到这可能是误解。 MIMO 也适用于我。

    我要的是 MRC。 换句话说、最佳测试用例仅适用于天线2。 如果没有天线1、我无法连接到 WiFi。

    谢谢 Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WiLink 支持2.4GHz 20MHz 通道上的 MRC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    您是否仅在连接天线2的情况下才能连接到 WiFi? 你写道 MRC 正在工作、那么你能向我解释一下、你到底意味着什么? 如何验证它? 正如我在最初的帖子中所述、我的问题是、天线2仅在 MIMO 中用作辅助天线、但如果没有天线1、天线就无法正常工作。

    感谢您的解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MRC 允许扩展范围、但断开其中一根天线本身将不起作用。 MRC 依赖于连接的两根天线、而不是其中一根天线。  

    您不能仅使用 天线2连接到 WiFi 网络、因为这是仅启用 MRC 和 MIMO 功能的辅助天线。 天线1可单独使用、因为这是主要的射频路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    好的、现在我们寻找的功能是合理的、而不是这样的。 感谢您的解释。