This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:RTTT 工具的哪些固件文件?

Guru**** 2814855 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1837MOD, WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036827/wl1801mod-which-firmware-files-for-rttt-tool

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MODWL1837MOD

您好!

我们的 Wilink8设计(WL1801MODGB)已投入生产。 由于可用性、我们最近不得不更换电路板上的32k OSC (EXT_32K)。 我们确定不需要针对此更改执行认证流程。 我们只需要扫描输出功率作为点校验。  

为此、我们需要使用 RTTT 工具。 用户指南 swau085e 第1.2节 指出:"WiLink 8 WLAN NLCP 软件包版本的 RTTT 应用需要的是的最新版本
以下配置文件

- WiLink 8 WLAN 固件(BTW,固件链接断开)。

-WiLink 8 WLAN .ini 文件。  

我的问题是、我们是否不需要使用在系统中配置和运行的固件和 ini 文件、而不是下载最新版本?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    固件可从 https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/log/下载

    RTTT 应与 器件上配置的固件/INI 相同。 我们建议使用最新的固件。

    最好

    Saurabh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户升级到最新固件、他们的现有认证是否仍然有效、或者他们是否必须再次通过认证流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经复制了认证专家对此进行评论。

    最好

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    如果只需升级到最新固件、则无需重新认证。 仅当使用不同的 WiFi 驱动器时才需要此功能。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在尝试加载二进制文件时收到超出范围错误。 哪个文件设置了限制?  

    我使用了此 ini 文件 ini 链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、

    WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini 是您应该使用的 INI 文件。

    FW 8.9.0.0.88 是您应该使用的 FW。  这些是您使用的吗?

    BR、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 ini 文件 WL1835MOD_INI.ini 和我们的二进制文件 wl18xx-conf-se360.bin。 我将尝试新的 ini 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了下面推荐的文件、它是有效的! 我们正在测试机构验证 FCC 功率级别。 如何知道在使用这些文件时、我的传输级别与  wl18xx-conf-SE360.bin 文件相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     WL1835MOD_INI.ini 不 起作用?  

    它实际上是调节输出功率的 INI 文件。 您可以 在此处找到更多信息。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seong、您在上一个帖子中提供的链接无效。 我相信你是指这个...

    https://www.ti.com/lit/pdf/swru422

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀! 谢谢!

    -Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、似乎需要使用工具 RTTT 、我需要一个 ini 文件。 能否从  wl18xx-conf-SE360.bin 文件生成 ini 文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    根据  您拥有的模块型号、请访问此处并使用以下其中一项:

    1. WL1835MOD_INI.ini
    2. WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是唯一可用的 bin 和 ini 文件。 每个其他组合都会抛出错误、RTTT 会突然关闭  
    我还会看到一个错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以将校准器二进制文件加载到 Linux 操作系统中? 当我运行/ti-connectivity# zcat /proc/config.gz | grep NL80211_TESTMODE 时
    CONFIG_NL80211_TESTMODE =是。 运行时  -校准器 wlan0 plt power_mode 打开
    -sh:Calibrator:未找到命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    两条注意事项:首先、请确保 wlan0接口已关闭:   

    ifconfig wlan0 down
    

    第二、您在/usr/share/wl18xx 目录中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 /usr/share/wl18xx 目录。 我有 一个 lib/firmware/ti-connectivity 目录。 我在目录中找不到名为 calibrator 的文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺少此目录、因此我相信 wilink8 Linux 驱动程序尚未完全安装。 请确保您已执行驱动程序用户指南 中的所有步骤:https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够加载校准器。 此命令现在执行 # calibrator wlan0 plt power_mode on。 当我运行以下命令时、我收到一个错误。 有什么建议吗?  # calibrator wlan0 plt tune 通道0 7.
    [3057.441509] wlcore:错误命令执行失败2.
    命令失败:输入/输出错误(-5)
    也已尝试
    # calibrator wlan0 wl18xx_plt tune 通道1 0 0
    命令失败:无效参数(-22)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在这些命令之前关闭了 wlan0?  

    # ifconfig wlan0 down

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的  
    # ifconfig wlan0 down
    # calibrator wlan0 wl18xx_plt tune 通道1 0 0
    命令失败:无效参数(-22)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    正确的顺序应为:

    # CD /usr/share/wl18xx

    # ifconfig wlan0 down

    # calibrator wlan0 plt power_mode on

    # calibrator wlan0 wl18xx_plt tune 通道7 0 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了以下命令,没有发出错误,但我在频谱分析仪上看不到任何活动?

    # ifconfig wlan0 down

    # calibrator wlan0 plt power_mode on

    # calibrator wlan0 wl18xx_plt tune 通道7 0 1.

    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 500 3 500 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在分析仪上观察到正确的2.4GHz 频率?

    天线或与 UFO 连接器的连接是否正确? 您必须在之间切换一个电阻器。  

    您可以尝试在频谱分析仪上使用最大保持功能吗? 这将确保不会错过任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现设备故障、现在在频谱分析仪上看到2.4GHz。 在测试过程中、如何匹配我们应用的功率级别? 可以在我们 的 wl18xx-conf-SE360.bin 文件中找到该值吗? 或者、我是否假设功率级别是在引导时设置的、然后我不应该发送 SET_TX_POWER 命令?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、

    INI 文件中介绍了功率级别。 您可以阅读有关在该文件中查找设置的位置的更多信息。 以下是描述更多详细信息的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/swru422  

    我们建议不要对默认 ini 进行重大更改、因为这可能会导致认证失败。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送校准器"plt POWER_MODE ON"或"TUNE_CHANNEL 是否会更改功率级别? 我不需要从加电期间设置的初始值更改功率级别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这两个特定命令不会更改功率级别。 不过、SET_TX_POWER 将会。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有方法从 wl18xx.bin 文件中读取设置的 TX 功率级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用带有参数--dump 的 configure-device.sh 脚本将所有内容转储到文本文件中。 在/usr/sbin/wlconf.中查找脚本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们的编译中没有 wlconf 目录。 我有一个以前努力的转储。 我正在尝试确定每次扫描使用校准程序命令"calibrator wlan0 wl18xx_plt set_TX_power 20000 0 7 0 0 1 0 0 0 0"设置的值。 在运行 configure-device.sh 的文本转储中、我看到以下值:

    wl18xx.phy.per_cha_pwr_limit_arr_11abg = 0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0x2F、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xf2、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff
    wl18xx.phy.pwr 限制_reference_11_abg = 0x64
    wl18xx.phy.per_cha_pwr_limit_arr_11p = 0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff
    wl18xx.phy.pwr 限制参考_11p = 0x64

    这些值与 SET_TX_POWER 中的20000有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转储文件应该大得多、从而产生数十个参数。 您可能未使用最新版本的驱动程序、您可以在此应用手册中找到用户指南:

    https://www.ti.com/lit/swru561 

    下面是 wlconf 目录:  

    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/tree/wlconf 

    注意存储库中的 conf.h 文件、您将在其中找到 TX 功率级别、并应转储。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转储文件要大得多。 我粘贴了我认为与使用配置器工具进行的功率级别讨论相关的内容。  需要 wl18xx-conf.bin 文件的哪些部分来帮助确定在配置器  SET_TX_POWER 命令中使用哪些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您可以使用该参数 使用 INI 文件中设置的通道功率限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有访问 ini 文件的权限。  wl18xx-conf.bin 文件中是否提供了电源信息? 或者、我是否可以使用从器件读取它  

    wl18xx_plt phy_reg_read <要从中读取的地址>?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INIS 用于认证、强烈建议不要编辑这些内容。 您可以在以下位置找到它们: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/tree/wlconf/official_inis 

    channel_limitation 将根据此认证文件设置功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 WL1835MOD_INI.ini 文件中 、TxPower_level_MaxPower 列为 24dBm。  PerChanPwrLimitArr11ABG is mostly 0xff values. So I assume the max values are not attenuated? 校准器中的 SET_TX_POWER 命令的范围为0-20、000。 因此、它看起来最大值为20.000 dBm。 数据表 wL1801mod 列出 了1Mbps DSSS 时的典型功率为17.3dBm。 如何确定芯片编程到的功率范围:最大、中等或低? 应将哪些值与配置器  SET_TX_POWER 命令一同使用? 您是否有要与配置器命令"wl18xx_plt phy_reg_read <要从中读取的地址>"一起使用的寄存器地址列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    让我在内部检查我是否可以找到正确的寄存器或更好的匹配功率级别的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很抱歉、我之前未连接正确的 INIS、请使用下面链接的 INIS。 您可以看到这些 INIS 具有功率限制值。  同样、不建议更改 INIS。 至于寄存器的读取、我们也不需要这样做、也不提供要读取的寄存器列表。 您可以 进行 wlconf 二进制转储并检查是否反映了新的 INI 文件值。

    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/tree/wlconf/official_inis?h=R8.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但它无法解决我们在测试实验室遇到的问题、在测试实验室中、我们使用校准器命令"calibrator wlan0 wl18xx_plt set_TX_power 20000 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0"时、杂散发射失败。 与不运行此命令相比、执行此命令时的功耗明显增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我将让我们的硬件专家对此发表评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    哪项杂散发射测试失败?它是如何失败的?

    您是否尝试减小 output_power 参数? 请参阅 此处的校准工具用户指南中的第3.4节

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要获取实验报告、以检查我们失败的调制。  在我使用电源命令  SET_TX_POWER 20000 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0之后、我们失败。 如果我重新启动电路板并仅发送 TUNE_CHANNEL 和 START_TX 命令、则电路板会传递杂散发射。 我假设由电路板固件设置的功率级别控制功率级别。 不确定这是有效的假设。 当我们使用 uFL 连接测试功率级别时、重新引导并仅发送 TUNE_CHANNEL 和 START_TX 命令未创建正确的调制。 因此、对于所有功率级别 测试、我们包括了全功率的 SET_TX_COMMAND。 我们通过了功率级别测试。 我们通常使用1Mbps 调制开始扫描。 因此、我认为我们需要校准器功率级别、单位为0-20、000、分别为1、11、6 36、54 Mbps 和 MCS0、MCS7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我将对此进行研究、并在今天稍后的时间向您回复。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此讨论移至电子邮件。