This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:CC3200-launchxl 摄像头接口

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200-LAUNCHXL, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036870/cc3200-launchxl-cc3200-launchxl-camera-interface

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

我正在尝试在 CC3200-LAUNCHXL 上使用并行摄像头接口模块。 如果不对电路板进行一些修改、它似乎无法正常工作。 具体而言、我需要 I2C 来配置图像传感器寄存器。 然而、电路板上唯一一个支持 SDA 且具有外部上拉电阻的引脚是引脚2、这也是外部摄像头时钟可以运行的唯一引脚。 我可以向其他一些能够配置为 SDA 的引脚添加一个上拉电阻、但如果可以的话、我不需要改变电路板。

我是否缺少在 CC3200-LAUNCHXL 上使用并行摄像头接口的方法?

如果不是、是否有另一个能够连接到图像传感器的 Wi-Fi SoC 板(我实际上不必使用 CC3200)。 我只需要 Wi-Fi SoC)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚意识到、我可以移除传感器 I2C 隔离跳线、并将总线的传感器侧(上拉电阻所在的位置)连接到另两个引脚。 当然、这不是理想的、因此我仍然想知道是否有一个解决方案可以使用、而无需这样做。

    编辑:它看起来只有可配置为 I2C SDA 的引脚才是摄像头接口所需的引脚、或者是 JTAG 所需的引脚。 因此、我使该板与图像传感器连接的唯一方法是、如果我不使用 JTAG、这显然会使调试变得困难。

    我是否缺少任何东西、或者是否无法与图像传感器连接并同时使用 JTAG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果其他人遇到这种情况、我只会回答我自己的问题:

    我删除了 J2、J3、J10和 J11。 在目标配置中为 SWD 设置 SOP 跳线并为 SWD 配置 CCS。 然后、我将引脚16和17重新配置为 I2C、并在 J2和 J3的 VCC 侧和 I2C 引脚之间使用跳线。 当我尝试使用引脚16和17时、我的 I2C 配置似乎有一些问题、但一旦我发现这一点、它就会起作用。