Other Parts Discussed in Thread: CC3200-LAUNCHXL, CC3200
Thread 中讨论的其他器件: CC3200
我正在尝试在 CC3200-LAUNCHXL 上使用并行摄像头接口模块。 如果不对电路板进行一些修改、它似乎无法正常工作。 具体而言、我需要 I2C 来配置图像传感器寄存器。 然而、电路板上唯一一个支持 SDA 且具有外部上拉电阻的引脚是引脚2、这也是外部摄像头时钟可以运行的唯一引脚。 我可以向其他一些能够配置为 SDA 的引脚添加一个上拉电阻、但如果可以的话、我不需要改变电路板。
我是否缺少在 CC3200-LAUNCHXL 上使用并行摄像头接口的方法?
如果不是、是否有另一个能够连接到图像传感器的 Wi-Fi SoC 板(我实际上不必使用 CC3200)。 我只需要 Wi-Fi SoC)?