Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837MOD
尊敬的先生/女士:
由于组件短缺、我们在 一批 PCB 上混合了器件型号焊接(WL1835MOD 和 WL1837MOD)、以原型构建进行组装。
希望确认 WL1835MOD 和 WL1837MOD 之间的 ANT1和 ANT2引脚上的以下阻抗行为。
- WL1835MOD ANT1和 ANT2引脚到 GND 为0 Ω。
- WL1837MOD ANT1和 ANT2引脚与 GND 之间呈高阻态
由于手头没有任何原始器件、因此无法验证阻抗以上的行为是否正常。
不确定是由单频带(WL1835MOD)和双频带(WL1387MOD)应用之间的内部滤波器电路导致的。
需要此信息以确认是否存在任何 PCBA 问题(焊接短路或焊接不好)。
此致、
Ping