This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1837MOD

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1034899/wl1835mod-wl1837mod

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837MOD

尊敬的先生/女士:

由于组件短缺、我们在 一批 PCB 上混合了器件型号焊接(WL1835MOD 和 WL1837MOD)、以原型构建进行组装。

希望确认 WL1835MOD 和 WL1837MOD 之间的 ANT1和 ANT2引脚上的以下阻抗行为。

- WL1835MOD ANT1和 ANT2引脚到 GND 为0 Ω。

- WL1837MOD ANT1和 ANT2引脚与 GND 之间呈高阻态

由于手头没有任何原始器件、因此无法验证阻抗以上的行为是否正常。

不确定是由单频带(WL1835MOD)和双频带(WL1387MOD)应用之间的内部滤波器电路导致的。

需要此信息以确认是否存在任何 PCBA 问题(焊接短路或焊接不好)。

此致、

Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平升、您好、

    您是否询问了 RF 引脚阻抗行为(如果您将其接地)? 您为什么要为这些引脚接地?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    不可以、我不为原型板上的两个射频引脚接地、只需连接到用于外部天线的 U.FL 连接器即可。

    我想知道集成式射频滤波器(射频引脚后面的 π 型滤波器或 LC 滤波器)在 WL1835MOD 和 WL1837MOD 之间是否存在任何差异。

    我认为 TI 不会发布这两个模块的原理图/BOM。

    此致、

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    不幸的是,我无法披露关于受保护的东西的任何具体信息。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我知道 TI 不愿意披露屏蔽层内的所有技术信息。

    但我希望您 可以回答 下面简单的问题、 这对于确定焊接 是否正常非常有帮助。

    PCBA 之后、我在 ANT1和 ANT2引脚上遇到不同的开路和短路症状组合的问题。 在将这些原型板运送给客户之前、我确实需要这一基本特性来决定焊接返工或不返工。

    通过使用 DMM (电阻模式)测量连接到 GND 的 ANT1和 ANT2引脚基准。

    -测量 WL1835MOD ANT1 (ANT2)引脚到 GND 是否为0 Ω 或开路?

    -测量 WL1837MOD ANT1 (ANT2)引脚到 GND 是否为0 Ω 或开路?

    此致、

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping、

    我不确定我是否理解该问题。 您能更具体吗?  

    在任何情况下、最好的确认方法是通过 X 射线检查模块下方的焊点。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    今天、我收到了我们客户提供的几件 WL1835MOD。

    从原材料来看、我们 检查底部的 ANT1和 ANT2引脚连接性、两个参考 GND 的射频引脚均为0欧姆。

    您能否确认 WL1835MOD 是否正常? 或者是否需要处理原材料问题的 RMA?

    此致、

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    两个模块的 RF_ANT1引脚之间的差异:

    1. WL1835MOD -此引脚直接连接到2.4GHz 带通滤波器的输出
    2. WL1837MOD -该引脚直接连接到2.4/5GHz 双工器的输出

    我不确定在测量这些引脚相对于 GND 的电阻时会出现什么情况。 遗憾的是、我手头没有这些模块来重现您所报告的内容。

    无论如何、只要您遵循数据表中规定的峰值和 SMT 建议(WL1835MOD 和 WL1837MOD 之间的建议相同)、就不会出现任何问题。

    BR、