你(们)好
我想知道在命令序列中通过 MQTT 为 CC3235MODSF 发送数据。
我已经在使用 AWS 服务器、MQTT 协议、但使用不同的模块。 最近、我决定继续使用 TI 进行进一步开发。 我已阅读 SimpleLink Wi-Fi AT Command 用户指南 以了解 AT 命令。 但我是 TI 的初学者、因此我想获得一些指导、了解通过 MQTT 在 AWS 服务器上发送数据的命令序列。 我最近测试了 TCP 套接字。
我使用安全证书 将 MQTT 连接 到 AWS。 如果有任何规定将我的证书存储在 CC3235MODSF 的内部存储器中并在连接时使用、我也需要指导。 需要指导才能了解 AT 命令序列。 提前感谢。