This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3135MOD

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1033737/cc3235modsf-cc3135mod

器件型号:CC3235MODSF

你(们)好

我想知道在命令序列中通过 MQTT 为 CC3235MODSF 发送数据。

我已经在使用 AWS 服务器、MQTT 协议、但使用不同的模块。 最近、我决定继续使用 TI 进行进一步开发。 我已阅读   SimpleLink Wi-Fi AT Command 用户指南 以了解 AT 命令。 但我是 TI 的初学者、因此我想获得一些指导、了解通过 MQTT 在 AWS 服务器上发送数据的命令序列。 我最近测试了 TCP 套接字。

我使用安全证书 将 MQTT 连接 到 AWS。 如果有任何规定将我的证书存储在 CC3235MODSF 的内部存储器中并在连接时使用、我也需要指导。 需要指导才能了解 AT 命令序列。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudep、

    所有 MQTT 命令均位于 AT 命令指南的第6.9节中。 不过、我们没有针对具有 AT 命令的 MQTT 的演示。 您需要创建 MQTT 实例并在订阅和发布之前进行连接。

    在连接之前、您要使用的证书必须加载到 CC3235文件系统(存储在串行闪存中)。 可以通过刷写或使用第6.4节中的命令来加载这些文件。 证书的文件路径在 AT+MqttCreate 中设置。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    再次感谢。

    我在 AT 命令中有两个问题。 我无法在文件系统中写入文件、也无法正确触发 MQTT 发布命令。

    我在这里介绍了如何使用命令发布主题、

    AT+MqttCreate=SK-2G-358095760161990、ip4、114.143.136.66、1883、、、、、、、 v3_1、1、1
    +mqttcreate:0
    好的


    AT+MqttConnect =0
    +eventmqtt:操作、确认、0
    好的


    AT+MqttPublish=0、Sting/SK-2G-358095760161990、QOS0、0、6、Sudep
    错误:解析参数,-1

    对于文件写入,我使用两个命令,可能是我错了,但请纠正并指导我。

    AT+FileOpen= cacert、写入、1188

    AT+FileWrite=493922059,0、1、1118、CA_ROOT 数据内容(1188字节)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    MQTT 问题已解决。  

    AT+MqttCreate=SK-2G-358095760161990、ip4、192.168.1.9、1883、、、、、、、、 v3_1、1、0
    +mqttcreate:0
    好的


    AT+MqttConnect =0
    +eventmqtt:操作、确认、0
    好的


    AT+MqttPublish=0、Sting/SK-2G-358095760161990、QOS0、1、23、Hello
    好的

    我需要我在前一条消息中提到的文件系统指导。 我提到了正在使用的命令、请参阅该消息并指导我在哪里出错  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudep、

    打开文件时、是否尝试过创建或覆盖标志? 您还必须在写入后关闭文件。

    是否有任何一个文件系统命令返回错误? 写入并关闭和归档后,是否可以使用 FileGetInfo 查看它?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarah、

    我已经尝试创建标志、但可能不会使用关闭文件。 我今天将再次检查、并在我完成测试后尽快连接您。