This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:在温度范围内提供 TX 功率

Guru**** 2512355 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/987709/wl1831mod-tx-power-over-temperature-range

器件型号:WL1831MOD

您好!

WL1831MOD 数据表提供的最大 Tx 功率为:

WiFi:17.3dBm (表6-1,1Mbps DSSS)

-蓝牙:11.7dBm (表6-2,GFSK)。

我们的理解是,根据第5章的初步说明,这些数字适用于25°C:

所有规格均使用 TI WL1835MODCOM8评估板在模块引脚处进行测量。 除非另有说明、否则所有测量都是在 VBAT = 3.7V、VIO = 1.8V、25°C 的条件下使用匹配的射频天线进行的、典型值为25 C。

TI 能否在-20/+70°C 的温度范围内指定 WiFi 和蓝牙 Tx 功率?

提前非常感谢、

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我将对此进行研究、并尽快与您联系。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我联系了我们的研发团队、获得了下面显示的数据。  希望这对您有所帮助。

    BR、