大家好、
你好。
我们的客户正在使用模块 CC3135MOD (www.ti.com/.../CC3135MOD )开发一款医疗设备、用于将具有高帧速率的视频帧和位置数据流式传输到计算机。 它将安装在患者在完成检查所需的有限时间内佩戴的设备上(检查至少持续5分钟、最多持续1小时)。 在检查过程中、设备应与患者身体(头部、精确)保持大约2-5 cm 的距离。
该器 件旨在在欧洲和美国商业化、因此除了高性能外、他们还选择了 CC3135MOD 以获得 ETSI/CE 和 FCC 认证。
在模块数据表中、他们最近看到、有一条说明声明设备的安装和操作应在散热器和身体之间至少20cm 的距离内进行。
由于技术设计问题、他们很难切换到另一个模块、因此他们想知道尽管有上述说明、CC3135MOD 是否适合其应用。 TI 是否执行了(或您是否建议执行)一些 SAR 测量、以了解该模块是否可用于在有限时间内磨损的器件(因此、与散热器和车身之间的距离小于20厘米)?
提前感谢!
艺术