This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:器件距离身体约2-5cm 的应用

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/989086/cc3135mod-application-where-device-stay-at-about-2-5cm-from-the-body

器件型号:CC3135MOD

大家好、

你好。

我们的客户正在使用模块 CC3135MOD (www.ti.com/.../CC3135MOD )开发一款医疗设备、用于将具有高帧速率的视频帧和位置数据流式传输到计算机。 它将安装在患者在完成检查所需的有限时间内佩戴的设备上(检查至少持续5分钟、最多持续1小时)。 在检查过程中、设备应与患者身体(头部、精确)保持大约2-5 cm 的距离。

该器 件旨在在欧洲和美国商业化、因此除了高性能外、他们还选择了 CC3135MOD 以获得 ETSI/CE 和 FCC 认证。

在模块数据表中、他们最近看到、有一条说明声明设备的安装和操作应在散热器和身体之间至少20cm 的距离内进行。

由于技术设计问题、他们很难切换到另一个模块、因此他们想知道尽管有上述说明、CC3135MOD 是否适合其应用。 TI 是否执行了(或您是否建议执行)一些 SAR 测量、以了解该模块是否可用于在有限时间内磨损的器件(因此、与散热器和车身之间的距离小于20厘米)?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Art,我们尚未完成认证,但您可以在最终产品上完成认证。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vince! 但是、您认为该器件可以用于客户应用吗?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    只需评论...

    并降低 TX 功率的情况下、肯定是的。

    您需要意识到、您的问题不会解决选择其他 WiFi 模块/解决方案的问题。 对于应用中的任何其他模块、您将面临完全相同的挑战。 因为您面临的挑战是 PCB、天线和外壳结构与 SAR 的结合。 在这种情况下、最好联系具有手机等移动设备认证经验的认证实验室。 请注意、此类认证并不便宜。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家!

    艺术