您好!
我尝试使用证书将我的模块与 WiFi Enterprise 上的 AT 命令连接,因为我使用了文档"SimpleLink Wi-FiAT Command User's Guide"
要连接,请使用以下命令:
AT+WlanConnect =[SSID]、[BSSID]、[SecurityType]、[SecurityKey]、[SecurityExtUser]、[SecurityExtAnonUser]、
[安全性 ExtEapMethod]
我有来自事件 的反馈:+EventWlan
在此帧中、我看到事件 与值3 "断开连接"(请参阅 "表6-56)。 +EventWlan WLAN 异步事件"、位于 AT Command 用户指南中)
在文档中,我们可以看到“Value3:原因”,您能告诉我在哪里可以找到代码“原因”吗??
示例:
+eventwlan:disconnect、SAM_smart_tool、0x96:0x2:0xac:0x2:0x43:0xc、200
代码 200 是什么意思?
真诚