This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:代码"reason"In "SimpleLinkTM Wi-Fi AT Command User#39;s 指南"

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/988484/launchxl-cc3235sf-code-reason-in-simplelinktm-wi-fi-at-command-user-s-guide

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

您好!  

我尝试使用证书将我的模块与 WiFi Enterprise 上的 AT 命令连接,因为我使用了文档"SimpleLink Wi-FiRegisteredAT Command User's Guide"

要连接,请使用以下命令:  

AT+WlanConnect =[SSID]、[BSSID]、[SecurityType]、[SecurityKey]、[SecurityExtUser]、[SecurityExtAnonUser]、
[安全性 ExtEapMethod]


我有来自事件  的反馈:+EventWlan

在此帧中、我看到事件 与值3 "断开连接"(请参阅 "表6-56)。 +EventWlan WLAN 异步事件"、位于 AT Command 用户指南中)  

在文档中,我们可以看到“Value3:原因”,您能告诉我在哪里可以找到代码“原因”吗??  

示例:  

+eventwlan:disconnect、SAM_smart_tool、0x96:0x2:0xac:0x2:0x43:0xc、200

代码 200 是什么意思?  

真诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例:  


    ================================================================================================

    AT 命令示例 Ver: 1.1.2

    ================================================================================================



    芯片:0x31100019

    MAC:3.7.0.1

    PHY:3.1.0.26

    NWP:4.9.0.2

    ROM:8738

    主机:3.0.1.70

    MAC 地址:34:03:DE:11:35:75



    ================================================================================================





    输入 AT 命令:

    AT+WlanConnect = TP-LINK_3A8A、wpa_ENT、sam、theordore、Theodore、TTLS_MSCHAPv2

    好的

    +eventwlan:disconnect、TP-LINK_3A8A、0x18:0xd6:0xc7:0xcd:0x3a:0x8a、210  // 代码 210 是什么意思?  

    +eventwlan:disconnect、TP-LINK_3A8A、0x18:0xd6:0xc7:0xcd:0x3a:0x8a、1  // 代码 1 是什么意思?  

    AT+FileGetFileList


    +filegetfilelist:dummy-root-ca-cert、3656、no_failsafe、1.

    +filegetfilelist:/tmp/crashminidump.bin、28232、no_failsafe、7.

    +filegetfilelist:/sys/phya.cal、11848、not _valid|open_write、6.

    +filegetfilelist:/sys/ipcfg.ini、3656、sys_file、2.

    +filegetfilelist:/sys/stacfg.ini、3656、sys_file、2.

    +filegetfilelist:/sys/ap.cfg、3656、sys_file、2.

    +filegetfilelist:/sys/dhcpsrv.cfg、3656、sys_file、2.

    +filegetfilelist:/sys/httpsrv.cfg、3656、sys_file、2.

    +filegetfilelist:/sys/mode.cfg、3656、sys_file、2.

    +filegetfilelist:/sys/devname.cfg、3656、sys_file、2.

    +filegetfilelist:/sys/phybg.cal、11848、sys_file、6.

    +filegetfilelist:/sys/certstore.lst、7752、secure|sys_file|public_write、4.

    +filegetfilelist:/sys/servicepack.ucf、134728、secure|sys_file|public_write、66

    +filegetfilelist:/sys/mcuflashimg.bin、1052232、secure|sys_file|public_write、514

    +filegetfilelist:/sys/mcuflashimghash.bin、3656、secure|no_failure|sys_file、2.

    +filegetfilelist:/sys/cert/ca.der、3656、secure|no_failure|sys_file|public_write
    、2.

    +filegetfilelist:/sys/cert/client.der、3656、secure|no_failure|sys_file|public_w
    RITE、2.

    +filegetfilelist:/sys/cert/private.key、3656、secure|no_failure|sys_file|public_
    写入、2.

    +filegetfilelist:/sys/factory.img、261704、secure|no_failure|sys_file、65

    +filegetfilelist:/sys/ucf_signatures.bin、3656、no_failsafe | sys_file、1.

    +filegetfilelist:/sys/phypwr.cal、3656、no_failsafe | sys_file|1.

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 wlan.h 文件中找到的断开原因代码:

    /* WLAN Disconnect Reason Codes */
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_UNSPECIFIED                                         (1)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_AUTH_NO_LONGER_VALID                                (2)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_DEAUTH_SENDING_STA_LEAVING                          (3)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_INACTIVITY                                          (4)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_TOO_MANY_STA                                        (5)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_FRAME_FROM_NONAUTH_STA                              (6)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_FRAME_FROM_NONASSOC_STA                             (7)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_DISS_SENDING_STA_LEAVING                            (8)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_STA_NOT_AUTH                                        (9)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_POWER_CAPABILITY_INVALID                            (10)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_SUPPORTED_CHANNELS_INVALID                          (11)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_INVALID_IE                                          (13)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_MIC_FAILURE                                         (14)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_FOURWAY_HANDSHAKE_TIMEOUT                           (15)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_GROUPKEY_HANDSHAKE_TIMEOUT                          (16)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_REASSOC_INVALID_IE                                  (17)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_INVALID_GROUP_CIPHER                                (18)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_INVALID_PAIRWISE_CIPHER                             (19)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_INVALID_AKMP                                        (20)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_UNSUPPORTED_RSN_VERSION                             (21)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_INVALID_RSN_CAPABILITIES                            (22)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_IEEE_802_1X_AUTHENTICATION_FAILED                   (23)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_CIPHER_SUITE_REJECTED                               (24)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_DISASSOC_QOS                                        (32)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_DISASSOC_QOS_BANDWIDTH                              (33)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_DISASSOC_EXCESSIVE_ACK_PENDING                      (34)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_DISASSOC_TXOP_LIMIT                                 (35)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_STA_LEAVING                                         (36)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_STA_DECLINED                                        (37)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_STA_UNKNOWN_BA                                      (38)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_STA_TIMEOUT                                         (39)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_STA_UNSUPPORTED_CIPHER_SUITE                        (40)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_ROAMING_TRIGGER_NONE                                (100)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_ROAMING_TRIGGER_LOW_TX_RATE                         (104)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_ROAMING_TRIGGER_LOW_SNR                             (105)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_ROAMING_TRIGGER_LOW_QUALITY                         (106)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_ROAMING_TRIGGER_TSPEC_REJECTED                      (107)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_ROAMING_TRIGGER_MAX_TX_RETRIES                      (108)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_ROAMING_TRIGGER_BSS_LOSS                            (109)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_ROAMING_TRIGGER_BSS_LOSS_DUE_TO_MAX_TX_RETRY        (110)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_ROAMING_TRIGGER_SWITCH_CHANNEL                      (111)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_ROAMING_TRIGGER_AP_DISCONNECT                       (112)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_ROAMING_TRIGGER_SECURITY_ATTACK                     (113)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_USER_INITIATED                                      (200)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_AUTH_TIMEOUT                                        (202)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_ASSOC_TIMEOUT                                       (203)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_SECURITY_FAILURE                                    (204)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_WHILE_CONNNECTING                                   (208)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_MISSING_CERT                                        (209)
    #define  SL_WLAN_DISCONNECT_CERTIFICATE_EXPIRED                                 (210) 

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢!