主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF
大家好、
我正在对 cc3235modsf 上的 WFA IoT 低功耗模式进行评估、并使用 power_measurement 项目。
另一方面、我有另一个 cc3235modf 作为 AP 模式、以确保两侧都支持物联网低功耗。
但是、测量的电流消耗比 LS-20秒差:在 LSI-20秒模式下、我的平均电流为0.33mA;在物联网 LP (58392毫秒)下、测量电流消耗为0.49mA。 从记录的电流配置文件中、设备似乎没有更长的连接间隔、并且在一段时间内有多个流量。 请参阅下面的快照。 所有测量都在射频室中进行、我是否需要在 AP 路由器侧配置一些东西? 我在默认设置下运行了它、但未修改任何内容。 谢谢。
此致、
Jo