This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:WFA 物联网低功耗模式、AP 侧是否有任何设置?

Guru**** 2557820 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/984734/cc3235sf-wfa-iot-low-power-mode-is-there-any-settings-for-ap-side

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF

大家好、  

我正在对 cc3235modsf 上的 WFA IoT 低功耗模式进行评估、并使用 power_measurement 项目。

另一方面、我有另一个 cc3235modf 作为 AP 模式、以确保两侧都支持物联网低功耗。

但是、测量的电流消耗比 LS-20秒差:在 LSI-20秒模式下、我的平均电流为0.33mA;在物联网 LP (58392毫秒)下、测量电流消耗为0.49mA。 从记录的电流配置文件中、设备似乎没有更长的连接间隔、并且在一段时间内有多个流量。  请参阅下面的快照。 所有测量都在射频室中进行、我是否需要在 AP 路由器侧配置一些东西? 我在默认设置下运行了它、但未修改任何内容。 谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    WFA IoT 低功耗特性仅适用于 CC3x3x 器件的 STA 角色。 您测试的 AP 需要支持我们实施的主要功能(BSS 最大空闲期间、代理 ARP、定向多播服务)。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您的回复。 一个简单的问题是、您是否推荐了支持这些功能的 AP 路由器、我们可以评估 WFA 的低功耗性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、  

    我的头顶上没有特定的模型。 让我与负责管理我们的测试实验室的团队联系、看看我们是否可以提供一些建议。 我将在下周初跟进。

    谢谢、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    从我可以看到的内容来看,Cisco 2500无线控制器应该都支持它。 这与我们过去在认证该功能方面所做的工作是一致的。 我相信思科是在其 Wi-Fi 产品中提供支持的主要供应商之一。 跟踪实际需要支持并已通过认证的器件只是一个有点棘手的问题。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!