This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:RTC

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/986093/cc3220moda-rtc

器件型号:CC3220MODA

各位专家:

客户对 TI WIFI 模块感兴趣、并且正在阅读数据表。  他们询问在使用 WPA2企业安全性的情况下是否需要 RTC (实时时钟)。

我认为 RTC 用于 WLAN 省电协议时序、这是强制性要求。 但是,我不确定这个答案。

请问您的专家对此有何建议/意见?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyazaki-San、

    RTC 晶体和所需的无源器件内置于 CC3220模块中、客户无需在其设计中提供 RTC 或快速时钟 XTAL。 这可以在数据表中的模块方框图中找到:

    因此、WPA2 ENT 是否需要 RTC 的问题是不需要的。

    请告诉我客户是否实际使用 CC3220 QFN、并需要知道该信息。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我认为您回答了问题、但我认为这个问题并不是客户的具体需求。

    我认为问题应该是:"必须将 RTC 与当前时间同步、才能使用 WPA2企业安全性进行连接?"

    1月