主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我正在与目前使用 CC3220MODASF 的客户合作、但正在考虑改用 CC3235MODASF 以获得软漫游功能。 他们对5GHz 支持没有兴趣、并且担心5GHz 测试会增加监管认证成本。
该产品是一种手持式产品、需要进行 SAR 测试。 它们是针对 FCC、ISED、CE 和澳大利亚/新西兰地区进行测试的。 虽然他们从自己的测试机构获得了额外5GHz 测试的报价、但我们期望它会增加不必要的成本。
考虑到客户不需要5GHz 支持、是否可以始终永久禁用5GHz、包括在校准期间? 我们注意到、Uniflash 串行编程接口中有一个5GHz 禁用选项。 这是否会始终禁用所有5GHz 输出、包括在校准期间?
谢谢、
Stuart