This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235禁用5GHz

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/982077/cc3235modasf-cc3235-disable-5ghz

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我正在与目前使用 CC3220MODASF 的客户合作、但正在考虑改用 CC3235MODASF 以获得软漫游功能。 他们对5GHz 支持没有兴趣、并且担心5GHz 测试会增加监管认证成本。

该产品是一种手持式产品、需要进行 SAR 测试。 它们是针对 FCC、ISED、CE 和澳大利亚/新西兰地区进行测试的。 虽然他们从自己的测试机构获得了额外5GHz 测试的报价、但我们期望它会增加不必要的成本。

考虑到客户不需要5GHz 支持、是否可以始终永久禁用5GHz、包括在校准期间? 我们注意到、Uniflash 串行编程接口中有一个5GHz 禁用选项。 这是否会始终禁用所有5GHz 输出、包括在校准期间?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    是的、在 Uniflash 中使用5GHz 禁用选项将禁用所有5GHz 通道、从而减少扫描时间和功耗。  

    请注意,这不会永久禁用5GHz 功能-如果在运行时需要,您仍然可以使用 sl_WlanSet() API 重新启用5GHz。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 NWP 接口还提供用于禁用和启用5GHz 的 API。 我的问题是 NWP 用户指南指出此设置仅在站点模式下生效。 产品将在基站和 AP 模式下运行、绝不能在5GHz 模式下传输。 不在工作站模式或 AP 模式下、校准期间也不会。 如果器件以5GHz 模式传输、则需要针对5GHz 频段对其进行测试。

    您能否向客户保证、只要他们禁用5GHz 设置(Uniflash 和/或 NWP API)、就永远不会在5GHz 频段中传输?

    谢谢、

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    让我仔细检查一下、然后返回到100%。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    如果禁用了该设置、则器件根本不应使用5GHz 通道。  

    为安全起见、AP 角色设置也应配置为2.4GHz 通道之一。

    BR、