This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:贴纸标签和模块上的压力

Guru**** 2519700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/982655/cc3220mod-sticker-label-and-pressure-on-the-module

器件型号:CC3220MOD

您好!

我们将 CC3220MOD 用于实验室测试器件、只是一些与 CC3220MODSF 模块上的金属外壳相关的问题:

1.我们是否可以在模块表面贴上标签(不导电)? 我认为这不会影响器件的 Wi-Fi 性能、因为 Wi-Fi 天线不在模块中。

2.有多少压力可以支撑这种金属外壳? 由于我们的器件将被封装(灌封)、有时环氧树脂等灌封材料会在电路板上产生压力。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为模块上的标签不会有问题。

    但不建议对模块进行灌封/保形涂层。 它可能会进入模块并损坏它们。 来自 CC3220MOD 数据表:

    TI 不建议在 SimpleLinkTm模块上使用保形涂层或类似材料。
    这种涂层会导致模块内部焊接连接上的局部应力并影响
    模块可靠性。 在模块组装到最终 PCB 的过程中要小心、以避免
    模块内部存在异物。

    一个相关线程

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong Zha、

    标签上会有什么内容? 您能分享它的图片吗?  

    是的、标签不会影响 Wi-Fi 性能。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我没有贴纸图片(我们现在只是计划)、它将用于指示批号、设备的 ID。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yong Zha、

    认证 ID 呢? 标签上是否会显示这些信息?

    您将利用哪个地区的认证?

    BR、