This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:UART DMA 示例项目

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/982120/cc3235modasf-uart-dma-example-project

器件型号:CC3235MODASF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我正在寻找 CC32XX 器件系列的示例项目、该项目展示了如何使用与 DMA 的 UART 通信。 我在 UART 的 TI SDK 驱动程序示例中找到了示例代码、但该代码使用基于中断的 UART、而不是基于 DMA 的 UART。 我熟悉4_40_00_07 SDK 中的 TI 基于中断的 UART 驱动程序、但正在寻找有关 TI UART-DMA 驱动程序的教程。

谢谢、

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    UART 驱动程序可在 SysConfig 中配置为在使用或不使用 DMA 的情况下工作。 UART API 是相同的。

    您可以在 SDK 中的 docs/drivers/tidriversAPI.html 中找到两个版本的驱动程序的文档。

    此致、

    Sarah