请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODASF Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我正在寻找 CC32XX 器件系列的示例项目、该项目展示了如何使用与 DMA 的 UART 通信。 我在 UART 的 TI SDK 驱动程序示例中找到了示例代码、但该代码使用基于中断的 UART、而不是基于 DMA 的 UART。 我熟悉4_40_00_07 SDK 中的 TI 基于中断的 UART 驱动程序、但正在寻找有关 TI UART-DMA 驱动程序的教程。
谢谢、
Benjamin