This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:WPA/WPA2的 PSK 设置

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/981059/cc3120mod-psk-settings-for-wpa-wpa2

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

您好!

我对 WPA/WPA2中的 PSK 有疑问。

问题1:用户指南描述了"8到63个字符"。
    是否可以设置十六进制格式的64个字符?


Q2:当我将模块作为 STA 模式连接到 AP 时、我使用"Profiles"对其进行配置。 (使用 API "sl_WlanProfileAdd"进行配置)
    要设置64字符的十六进制值(256位)、是否应在"SlWlanSecParams_t"键中将十六进制值设置为64字符的 ASCII、并将 KeyLen 设置为64?

问题3:是否有将大写/小写设置为 A 到 F 的规则?


在实际器件的评估中、64个字符的十六进制值似乎可以以 ASCII 形式发送、小写字符不是问题。 例如、0x1234可以作为字符串"1234"发送。
但是、它与上述用户指南中的规格不同。 因此、我需要 TI 对此提供意见。


此致、
Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 UNA、

    我正在回答您的问题、明天我将为您提供最新信息。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sarah、

    我期待你的答复。

    此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 UNA、

    对拖延表示歉意。

    API 始终需要 ASCII 密码短语、但不直接接受64个十六进制数字。 然后对该字符串进行散列以生成256位密钥。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sarah、

    感谢你的答复。

    这是否意味着它不接受用 ASCII 字符指定的64字符十六进制值?
    还是不接受直接作为简单256位值传输的二进制值?

    至于当前的行为、即使向其发送了64个字符的 ASCII 代码、密钥设置为256位的 AP 似乎也能够连接到 CC3120MOD。

    AP 密钥:
      1111111122222222223333333444444445555555555666667777 (256位)

    要为 CC3120MOD 设置的密码字符串:
     111111112222222222333333333444444445555555555666667777 (ASCII)

    此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 UNA、

    这两个字符串仅为63个字符。 您能否验证输入的格式?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我对以下内容的理解是否正确?

    仅支持最多63个字符的 ASCII 密码短语。

    不接受作为256位值的二进制值的直接传输。

    此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 UNA、

    是的、没错。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    让我检查一件事。
    您说它最多支持63个字符、但 TI 提供的软件似乎能够设置最多64个字符、如下所示。

    wlan.c (simplelink_sdk_wify_plugin_4_20_00_1)

     #define MAX_KEY_LEN          (64)


    此外、上一节中介绍的 CC3120 AP 密钥和密码设置不正确、但实际上、我发送了64个字符、如下所示。

    AP 密钥:
      11111111222222222233333334444444455555555556666667777 (256位)

     要为 CC3120MOD 设置的密码字符串
     111111112222222222333333344444444555555556666667777 (ASCII)

    为什么用户指南和软件限制之间存在差异?
    作为软件、它可以设置为64个字符、但这是否意味着它尚未验证?

    此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 UNA、

    这是我的理解、但我将仔细检查。

    您是否在连接时没有任何错误?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    [引用用户="Sarah P"]

    您是否在连接时没有任何错误?

    [/报价]

    是的、 CC3120和 AP 连接无任何问题。


    此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    如果您能尽快回复我们、我将不胜感激、因为此问题会影响我们客户的产品规格。
    由于客户已处于大规模生产阶段、因此可能需要修改客户的产品规格。

    此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 UNA、

    我已验证 NWP 将接受并连接64个表示十六进制数字的字符。 主机驱动程序中允许的最大密钥长度在各代器件之间发生了变化、因此文档可能反映了较旧版本。 请给我另外一天时间来确定如何在 NWP 中处理此密钥。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢你的答复。

    客户在其产品规格中允许使用64个表示十六进制数字的字符。
    因此、我们希望 NWP 的产品规格将相应地进行更改。

    此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    此问题的状态是什么? 我们很着急、因为客户的大规模生产计划即将到来。

    此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 UNA、

    在我的检查中提供64个十六进制数字作为字符串看起来正常工作、但这不是我们的季度测试周期的一部分。 一旦将其添加到测试中、我们可以考虑更新文档、但我没有相关的时间表。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    下一个添加测试项目的时间线是什么时候?

    此外、以下字符串在客户进行的测试中无法正常工作。


    测试1:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    测试2:1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    测试3:1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001

    您能否告诉我是否有一系列可输入的值?


    此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 UNA、

    我目前没有确定的时间表、但我们通常在每个季度末进行测试。 我们最近完成了本季度的测试。

    遗憾的是、如果没有测试或文档、我不知道该功能的限制。 由于 没有记录、客户将自行承担使用风险。

    此致、

    Sarah