主题中讨论的其他器件: CC3120
您好!
我对 WPA/WPA2中的 PSK 有疑问。
问题1:用户指南描述了"8到63个字符"。
是否可以设置十六进制格式的64个字符?
Q2:当我将模块作为 STA 模式连接到 AP 时、我使用"Profiles"对其进行配置。 (使用 API "sl_WlanProfileAdd"进行配置)
要设置64字符的十六进制值(256位)、是否应在"SlWlanSecParams_t"键中将十六进制值设置为64字符的 ASCII、并将 KeyLen 设置为64?
问题3:是否有将大写/小写设置为 A 到 F 的规则?
在实际器件的评估中、64个字符的十六进制值似乎可以以 ASCII 形式发送、小写字符不是问题。 例如、0x1234可以作为字符串"1234"发送。
但是、它与上述用户指南中的规格不同。 因此、我需要 TI 对此提供意见。
此致、
Una