您好的团队:
我使用 cc3220sf 开发定制板,我需要弄清楚 有关 SPI 的一些问题。
M4是否使用 FSPI 与 NWP 通信?
当我的定制板作为 SPI 主器件时、我可以连接多少个从器件? 如果我想使用多个从器件、我是否需要任何设置?
3.只有一个 SPI 可以使用? 由于作为数据表报告,有两个 SPI (FSPI、GSPI),但在 CCS syscfg 中,只有一个 SPI 实例可以使用。
我们是否可以使用 UART 与 M4 nd NWP 进行通信?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队:
我使用 cc3220sf 开发定制板,我需要弄清楚 有关 SPI 的一些问题。
M4是否使用 FSPI 与 NWP 通信?
当我的定制板作为 SPI 主器件时、我可以连接多少个从器件? 如果我想使用多个从器件、我是否需要任何设置?
3.只有一个 SPI 可以使用? 由于作为数据表报告,有两个 SPI (FSPI、GSPI),但在 CCS syscfg 中,只有一个 SPI 实例可以使用。
我们是否可以使用 UART 与 M4 nd NWP 进行通信?
您好!
应用处理器(SoC 内部的 Cortex-M4)和 NWP 之间的通信通过内部 SPI (称为 LSPI)完成。 此 SPI 属于硅树脂内部、不能用于其他用途。
1.不 如果您谈论 Flash_SPI*引脚,这些引脚用于与 SPI 闪存芯片通信。 该芯片对于 CC3220器件的功能是必需的、并直接由 NWP 控制。
2.根据你的需要。 但是、如果您需要使用多个从器件、则需要使用3引脚 SPI 并通过 GPIO 引脚手动控制 CS。
3.是的。 CC3220只有一个 SPI (GSPI)用于代码的通用用途。
不可以。您不能使用 UART。 但这毫无意义、因为 LSPI 是内部的。
1月