This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:有关我的 cc3220SF 定制板 SPI 接口的问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/970455/cc3220sf-question-about-my-cc3220sf-custom-board-spi-interface

器件型号:CC3220SF

您好的团队:

我使用 cc3220sf 开发定制板,我需要弄清楚  有关 SPI 的一些问题。

M4是否使用 FSPI 与 NWP 通信?

当我的定制板作为 SPI 主器件时、我可以连接多少个从器件? 如果我想使用多个从器件、我是否需要任何设置?

3.只有一个 SPI 可以使用? 由于作为数据表报告,有两个 SPI (FSPI、GSPI),但在 CCS syscfg 中,只有一个 SPI 实例可以使用。

我们是否可以使用 UART 与 M4 nd NWP 进行通信?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用处理器(SoC 内部的 Cortex-M4)和 NWP 之间的通信通过内部 SPI (称为 LSPI)完成。 此 SPI 属于硅树脂内部、不能用于其他用途。

    1.不 如果您谈论 Flash_SPI*引脚,这些引脚用于与 SPI 闪存芯片通信。 该芯片对于 CC3220器件的功能是必需的、并直接由 NWP 控制。

    2.根据你的需要。 但是、如果您需要使用多个从器件、则需要使用3引脚 SPI 并通过 GPIO 引脚手动控制 CS。

    3.是的。 CC3220只有一个 SPI (GSPI)用于代码的通用用途。

    不可以。您不能使用 UART。 但这毫无意义、因为 LSPI 是内部的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jan 

    感谢您解决我 的问题

    BR、

    Smith